LAPP
Auf dem Bild sieht man Kinder und Helfer der Hilfsaktion von Lapp Panamá für virtueller Unterricht für Dschungel-Kinder.

Davon sind auch die Kinder des Eingeborenstamms der Emberá im tropischen Regenwald am Chagres Fluss betroffen. Sie konnten seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr zur Schule gehen. Obwohl der Stamm kaum eine Autostunde von Panamá City entfernt lebt, sind die rund 50 Familien der Emberá nur auf dem Wasserweg erreichbar. Um die Kinder wenigstens einmal in der Woche zu unterrichten, machte sich die junge Lehrerin Graciella Bouché regelmäßig mit dem Kanu auf den beschwerlichen Weg zu ihren Schulkindern im Dschungel. Über dieses große Engagement berichtete im Frühjahr auch das panamesische Fernsehen.

„Den Kindern müssen wir doch helfen“, sagte Ana, Ehefrau von Wolfgang Schulte, Geschäftsführer von LAPP Panamá, als sie ihrem Mann von dem TV-Bericht erzählte. Und Wolfgang Schulte handelte sofort.

Auf dem Bild sieht man Kinder und Helfer der Hilfsaktion von Lapp Panamá für virtueller Unterricht für Dschungel-Kinder.

Das Ehepaar Schulte kontaktierte die Lehrerin und organisierte für die Schulkinder Zirkel, Blöcke und Stifte. Außerdem telefonierte Wolfgang Schulte mit Matthias Lapp, der sofort einverstanden war, dass sich LAPP zusätzlich engagieren sollte. Das Ziel war klar: Um regelmäßigen digitalen Unterricht für die Schüler zu ermöglichen, waren ein Internetzugang und Strom nötig. „Panama ist ein kleines Land und ich habe viele gute Kontakte“, erzählt Wolfgang Schulte, der gemeinsam mit der Lehrerin schnell eine Lösung fand. In der Nähe des Stammes befindet sich im Dschungel ein Touristenhotel. Wegen des Lockdowns steht es gerade leer. Aber es verfügt über einen Sendemast und so konnte mit Hilfe einer Sendestation per Funk eine Internetverbindung zu den Emberás hergestellt werden. Die Stromversorgung wurde mit Photovoltaik-Panels realisiert, und für die zuverlässige Verbindung sorgen Kabel von LAPP. Beispielsweise die witterungs-, abrieb- und UV-beständigen Photovoltaikleitungen ÖLFLEX® SOLAR. Diese halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet. Schulte: „In nur drei Wochen ist es uns gelungen, die Einrichtung eines Internetzugangs sowie einer Solaranlage zur Stromversorgung mit lokalen Anbietern zu koordinieren, die die Hardware bereitstellen.“ Zusätzlich stiftete LAPP Panamá die zum Unterricht fehlenden Tablets für 37 Kinder im Grundschulalter. Das benötigte Schulmaterial, wie Blöcke und Stifte, sponserte Wolfgang Schulte privat.

Auf dem Bild sieht man Kinder und Helfer der Hilfsaktion von Lapp Panamá für virtueller Unterricht für Dschungel-Kinder.

Anfang April fand unter Begleitung eines Fernsehteams im Dschungel die Übergabe statt. Das Ehepaar Schulte verteilte an die strahlenden Kinder die Tablets, und zu Ehren der Besucher tanzten die Eingeboren unter den Palmen. Die Ortsvorständ:innen der Emberá in den Gemeinden Katuma, Ella Puru und San Antonio übermittelten der Familie und Unternehmensgruppe LAPP auf diesem Wege ihren aufrichtigen Dank.

Bis die Schulen hoffentlich bald wieder öffnen dürfen, findet der Unterreicht seitdem wieder regelmäßig virtuell statt. Schulte: „Kinder sind unsere Zukunft, deshalb brauchen sie unsere besondere Fürsorge.“

Videobild „Conectamos ayudando, LAPP Panamá“

Video: © LAPP Latin America: Conectamos ayudando, LAPP Panamá