LAPP
Auf dem Bild sieht man frische Shrimps auf Eis.
Das Bild zeigt ein Wasserbecken der Shirmsfarm von Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP).

Die Firma Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP) produziert und exportiert seit 1976 Garnelen. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 6.000 Mitarbeiter und ist einer der Vorreiter der ecuadorianischen Aquakultur-Branche. Das Ziel von IPSP ist es, die besten sozialen, ökologischen und ökonomischen Ergebnisse innerhalb ihrer Branche zu erzielen.

Die riesigen Salzwasserteiche des Unternehmens umfassen insgesamt mehr als 4.000 Hektar Fläche und erstrecken sich 16 Kilometer entlang der Meeresküste. In diesen Teichen werden jährlich knapp 77.000 Tonnen Garnelen gezüchtet.

Im Unternehmen sind alle Produktionsprozesse integriert. Dazu gehören Labore, Farmen, Anlagen zur Herstellung von Garnelenmehl, Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen. Alle Einrichtungen sind sowohl von nationalen Behörden als auch von verschiedenen internationalen Zertifizierungsagenturen (INP, BRC, HACCP, IFS, IMO, etc.) homologiert worden. Im Betrieb setzt das Unternehmen auf sichere und höchste Qualitätsstandards und vertraut bei den gewählten Verbindungslösungen daher auf LAPP. „Das Unternehmen ist seit Ende 2019 unser Kunde. Es war auf der Suche nach Anschluss- und Steuerleitungen, die unter Wasser verlegt werden können und den extremen Belastungen nicht nur durch das Salzwasser selbst, sondern auch UV-Einstrahlung, Sedimenten unterschiedlichster Art und sich anlagernde Muscheln standhalten“, erzählt Wolfgang F. Schulte, Geschäftsführer von LAPP Panamá, dessen Team auch die Kunden in Ecuador betreut.

Das Bild zeigt die riesigen Salzwasserteiche der Firma Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP) von oben.
Das Bild zeigt die Schaufelradbelüfter im Wasserbecken der Shirmsfarm in Bewegung.
Die Shrimps im Wasserbecken müssen kontinuierlich durch hunderte von Schaufelradbelüftern mit Sauerstoff versorgt werden, die Leitungen kommen von LAPP

Die Leitungen von LAPP haben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: Die Wasserbecken müssen für die Shrimps kontinuierlich mit Sauerstoff versorgt werden. Dazu dienen hunderte von Schaufelradbelüftern. Zum Anschluss dieser Pumpen hat LAPP Panamá bereits mehr als 230 Kilometer halogenfreier Gummileitungen H07RN-F geliefert. Diese Leitung ist sehr robust. Sie hält Temperaturen von -40 °C bis +90 °C stand, ist UV- und ozonbeständig und auch permanentes Eintauchen bis 100 Meter Tiefe macht ihr nichts aus. Kurzum: Die Leitung ist, obwohl nicht für diesen spezifischen Einsatzbereich entwickelt, für die salzhaltigen Garnelen-Teiche hervorragend geeignet.

Die Leistung von LAPP hat auch die Ingenieure von IPSP überzeugt, denn ein Folgeauftrag über die Bestückung weiterer Anlagen der Garnelenzucht wurde abgeschlossen – 270 Kilometer Leitung sind bereits in Produktion.

„Auch wenn die Leitungen, die hier zum Einsatz kommen, nicht explizit für den Unterwassereinsatz konzipiert wurden, zeigt uns dieser Anwendungsfall, wie vielfältig einsetzbar unsere Lösungen in den unterschiedlichsten Branchen sind“, so Schulte. „Robuste, zuverlässige und beständige Produkte, die dem Kunden nutzen, passgenau anbieten zu können, ist unser erklärtes Ziel bei LAPP – und das haben wir hier erreicht.“