LAPP
Auf dem Bild sieht man die Fabrikhalle von der Firma Lämneå Bruk AB in Ljusfallshammar.

Lämneå Bruk AB in Ljusfallshammar, gut 30 Kilometer von Norrköping entfernt, ist einer dieser vielen kleinen Betriebe in Schweden, die mit viel Know-how und Qualität in die ganze Welt liefern. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 1727 zurück, zu Beginn des 20. Jahrhundert hat sich das Unternehmen auf das Drahtziehen konzentriert. Die Maschinen gehen unter anderem nach USA, Kanada, China und Südkorea. Auch in Deutschland hat der Betrieb in den letzten Jahren Marktanteile gewonnen, dort unterhält das Unternehmen ein Vertriebsbüro in der Nähe von Dortmund.Die Maschinen aus Ljusfallshammar ziehen Schweißdraht, Schweißelektroden, Federn, Rohrdraht, Nägel und Schrauben. Maschinen von der Stange gibt es bei Lämneå Bruk nicht, „jeder Kunde hat spezielle Anforderungen und jede Maschine ist einzigartig“, betont Andreas Wennström, Einkäufer bei Lämneå Bruk. Vom Auftrag bis zur fertigen Maschine dauere es zwischen zwei und sechs Monate. Danach wird die Maschine an den Kunden versandt, gefolgt von einem Fachexperten von Lämneå Bruk, der die Anlage in Betrieb nimmt und das Personal beim Kunden schult.

Auf dem Bild sieht man Maschinen von der Firma Lämneå Bruk AB in Ljusfallshammar.

Bereit für Nordamerika

Seine Kabel bestellt Lämneå Bruk bei LAPP Miltronic AB, der schwedischen Tochter von LAPP in Nyköping. Häufig auf der Bestellliste sind Steuerkabel, Verschraubungen und verschiedene Arten von Kabelkanälen in PVC, darunter UNITRONIC® LiYCY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 110, SKINTOP® MS-M und SKINTOP® MS-SC-M. Weil zahlreiche Maschinen auf den nordamerikanischen Markt gehen, legt Wennström Wert auf Komponenten, die bereits für diesen Markt zugelassen sind. Für ihn ist es auch wichtig, schnell mal an Materialien zu kommen. Dann ist es ein zusätzliches Plus, dass LAPP Miltronic AB nur eine Stunde entfernt ist. Wenn es dringend ist, schicken sie sogar ein Taxi nach Ljusfallshammar.

Auch für fertig konfektionierte Speziallösungen aus dem ÖLFLEX® CONNECT Programm sind die Fachleute von LAPP Miltronic AB da. Erst kürzlich wieder, als Lämneå Bruk ein bewegliches Maschinenteil mit einem rotierenden Rahmen verbinden musste. Dazu brauchte es ein mechanisch starkes und maßgeschneidertes Spiralkabel samt Kabelverschraubungen, das in der rauen Umgebung widerstandsfähig genug ist. Lämneå Bruk hat sich auch hier für LAPP entschieden. „Das schnelle Feedback, die schnelle Lieferung, die bekannte Qualität der LAPP Produkte und natürlich das über viele Jahre gewachsene Vertrauen haben uns überzeugt“, sagt Andreas Wennström.

Videobild „Schweres Gerät aus Schweden“

Video: © Lämneå Bruk: This is Lamnea Bruk