LAPP
Auf dem Bild sieht man einen Robotor mit Kablen der Firma VIVA Forging Company.
Bei Kabeln vertraut die VIVA Forging Company auf LAPP.

Seit 5000 Jahren formt der Mensch heißes Metall. Doch der Hammer und das offene Feuer des Schmieds wurden in den letzten hundert Jahren ersetzt durch eine industrielle Fertigung, in der mächtige Maschinen mit der Kraft von tausenden Tonnen Hochleistungsstahl zu Komponenten etwa für Motoren oder Fahrwerksteile formen. Einer der führenden Hersteller geschmiedeter Komponenten ist die VIVA Forging Company in Zlín in Tschechien. 500 Mitarbeiter fertigen mit zwölf Schmiedepressen Teile aus Stahl bis 30 kg Gewicht für PKW, LKW, Gabelstapler, Hydrauliksysteme, Agrartechnik, Maschinenbau, Bergbau, Gesundheitswesen und vieles mehr – insgesamt pro Jahr mehr als 20.000 Tonnen. VIVA hat seinen Sitz auf dem Gelände des ehemaligen Maschinenbaubetriebes ZPS Zlín im ehemaligen Teil der Firma Baťa. Zusammen mit mehreren anderen Firmen erhält VIVA die industrielle Produktion in der Region Zlín und die Tradition von Baťa am Leben.

Strenge Anforderungen an die Qualität

Die geschmiedeten Produkte gehen an Kunden wie Bosch, Scania, ZF oder Linde und müssen strengste Qualitätsanforderungen erfüllen. Deshalb ist VIVA bei der Ausrüstung seiner Produktionslinien sehr wählerisch, auch bei Kabeln und Kabelsystemen. Früher bezog das Unternehmen diese bei Großhändlern, seit 2011 direkt bei LAPP. „Unser Kunde hat uns vor allem ausgewählt, weil wir ein breites Portfolio an industriellen Kabeln, kurze Lieferzeiten, persönliche Betreuung und technische Unterstützung bieten“, freut sich Bohumir Hales, Produktmanager bei Lapp Tschechien.

Die Kabel von LAPP werden in den Anlagen für die hochpräzise Fertigung von rotierenden und nicht rotierenden Bauteilen für die Automobilindustrie und den Maschinenbau eingesetzt. Sie verbinden das Bearbeitungszentrum und die Roboter von zwei modernen Roboterlinien, einschließlich der Kommunikations- und Sicherheitskanäle. Die Roboter übernehmen die Qualitätsprüfung der Gussteile.

Auf dem Bild sieht man einen Robotor mit Kablen der Firma VIVA Forging Company.
Auf dem Bild sieht man eine Verkabelung der Firma VIVA Forging Company.

VIVA Forging Company nutzt verschiedene Kabel aus dem LAPP Sortiment:

  • ETHERLINE® FD P FC Cat.5 Buskabel für PROFINET® für die schnelle Kommunikation
  • ETHERLINE® ACCESS U08T-Switches und
  • EPIC® DATA PN AX RJ45 T-Steckverbinder für die zuverlässige Übertragung von Daten auch im Dauerbetrieb
  • ÖLFLEX® CLASSIC 415 C und ÖLFLEX® FD 855 CP sind geschirmte Kabel mit hoher Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Öle zur Übertragung von Sensordaten

Darüber hinaus kommen Kabeltypen zum Einsatz, die für bewegliche Versorgungsleitungen konzipiert sind, wie zum Beispiel ÖLFLEX® FD 855 P, eine halogenfreie Leitung, die für Energieketten in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt ist. Dieser Kabeltyp wird sowohl für Sensoren und Steuereinheiten als auch für die Stromversorgung von Motoren eingesetzt. Ein weiterer Typ, der in Maschinen zum Einsatz kommt, ist die temperaturbeständige Silikonleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF.

Videobild „© VIVA Forging Company: Kovárna VIVA promo spot“

Video: © VIVA Forging Company: Kovárna VIVA promo spot

Kurze Wege

Alle verwendeten Materialien wurden so ausgewählt, dass sie eine lange Lebensdauer gewährleisten. Auch wenn sich die Arbeitsbedingungen in der Industrie heute beträchtlich verbessert haben, entstehen bei Schmiedearbeiten nach wie vor viel Staub, hohe Temperaturen und ein erhöhtes Brandrisiko. Für solche anspruchsvollen Betriebsbedingungen enthält das Sortiment von LAPP viele Produkte. 80 % der bei VIVA verwendeten Kabel sind daher bereits LAPP-Kabel – Tendenz steigend.

Ein weiterer Grund, warum VIVA auf Kabel von LAPP setzt, sind die kurzen Wege zu
LAPP Czech Republic s.r.o. in Otrokovice, das nur gut zehn Kilometer entfernt ist. Dort befindet sich das Kompetenz- und Fertigungszentrum für ÖLFLEX® CONNECT. Unter diesem Markennamen bietet LAPP Fertigkonfektionen an von der einfachen Konfektion aus Kabel und Stecker bis zur bestückten Schleppkette nach Kundenwunsch, die der Kunde mit wenig Aufwand direkt in seine Anlage einsetzen kann.