Ein neuer Kunde, eine hohe Nachfrage: Betriebe geraten schnell unter Zeitdruck. Die manuelle Verkabelung kann dann zu einem lästigen Zeitkiller werden, und in der Hektik passieren Fehler, außerdem ist die Wertschöpfung gleich null. Immer mehr Unternehmen umgehen das, indem sie die Konfektionierung von Kabeln, Kabelbäumen und Schleppketten in die Hand eines Spezialisten legen: LAPP. Der Weltmarktführer für integrierte Kabel- und Verbindungslösungen hat mit ÖLFLEX® CONNECT ein Angebot für Fertigkonfektionen geschaffen, das sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat. „Das spart unseren Kunden Zeit, reduziert die Lagerhaltung, vereinfacht die Bestellung und steigert die Qualität“, betont Pavla Borovianova, Market Managerin für ÖLFLEX® CONNECT. LAPP baut dazu die Komponenten der acht LAPP Marken zu einem System zusammen. Der Kunde bekommt alles fix und fertig geliefert.
Anhänger für Schiffscontainer
Diese Vorteile haben auch einen weltweiten Anbieter von Logistiklösungen für schwere Güter in Häfen oder Terminals überzeugt. Dessen Spezialität sind schwere Anhänger mit einer aufliegenden Kassette, die das Transportgut – zum Beispiel schwere Kabeltrommeln oder Container – aufnimmt. Der Anhänger hat Lenkräder und ein hydraulisches Federungssystem, das sich selbst nivelliert und ein Umkippen der Ladung verhindert. All diese Systeme werden vom Zentralsystem des Anhängers gesteuert und überwacht. Für die Verbindung dieser Systeme und Sensoren werden Produkte von LAPP eingesetzt. Da die Umgebungsbedingungen in Häfen aggressiv gegenüber elektrischem Equipment sind, müssen die Kabel und Steckverbinder resistent gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Hydrauliköle sein. Ein Ausfall wäre kostspielig, etwa wenn der Entlade- oder Beladeprozess eines Frachtschiffes unterbrochen würde.
Seit vielen Jahren schon bezieht der Logistikanbieter Komponenten von LAPP, darunter ÖLFLEX® 400P, UNITRONIC® PUR M12 Sensorkabel, SKINTOP® Kabelverschraubungen und das SILVIN® RILL PA6 Schlauchsystem. Besonders die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Lösungen von LAPP überzeugt, weshalb nun auch konfektionierte Produkte wie Kabelbäume aus dem ÖLFLEX® CONNECT Programm von LAPP bezogen werden. „Damit spart sich unser Kunde viel Zeit bei der Montage der Anhänger“, so David Nowacki, Application Engineer bei LAPP
In der ersten Phase hat LAPP mehrere Muster zur Verfügung gestellt, die getestet und dann genehmigt sowie in die technische Dokumentation des Anhängers eingetragen wurden. Vor kurzem hat die Lieferung der ersten Serienkonfektionen begonnen. Dabei handelt es sich um zwei Arten von Kabelbäumen. Sie verbinden Steuergeräte mit Sensoren und Ventilen im Hydrauliksystem. In den nächsten Monaten wird an der Vereinheitlichung der mechanischen und elektrischen Lösungen gearbeitet. „Dann werden wir gemeinsam mit dem Kunden einen neuen Typ von Kabelbäumen vorbereiten“, sagt Dawid Nowacki.
Sicher verwahrt
Um höchste Sicherheit – diesmal von Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen – geht es bei einem Safe-Hersteller. Dieser Betrieb ist ein führender Hersteller von Tresoren, Dokumentenverwahrung, Waffenschränken und Banksystemen in Europa. Łukasz Żelichowski, Business Development Manager bei LAPP erläutert: „Unser Kunde kam auf LAPP zu mit dem Wunsch, ein Spezialkabel zu entwickeln.“ Die Farbe der äußeren Isolierung sollte grau sein, und jede einzelne Ader sollte nicht identifizierbar sein, also ohne jegliche Bedruckung und ebenfalls in grauer Isolierung. Das soll die Identifizierung von Verbindungen innerhalb des Kabelbaums und eine Kopie der Lösung durch den Wettbewerb erschweren. Darüber hinaus sollte jede der Adern nach Kundenwunsch gecrimpt werden.
LAPP hat eine Dokumentation erstellt, die die Längen, die Geometrie des Kabelbaums und die Produktionsanforderungen enthält. Im nächsten Schritt wurde ein Muster zur Freigabe durch den Kunden vor Beginn der Serienproduktion geliefert. Der Kabelbaum trägt das selbstlaminierende Etikett FLEXIMARK® LCS 35 WH, auf dem das Datum und die Serie jedes Kabelbaums angegeben sind. LAPP fertigt den Kabelbaum für diesen Tresorhersteller bereits in Serie, der Jahresbedarf liegt bei 1000 Stück.„Dank LAPP kann unser Kunde nun sein geistiges Eigentum besser gegen Wettbewerber schützen“, so Łukasz Żelichowski.