Jeśli przepływ danych lub energii zostaje przerwany, cała praca natychmiast staje. Żadna maszyna ani system nie działa bez niezawodnych rozwiązań połączeniowych. Technologia ta wykorzystywana jest nie tylko w standardowych warunkach, ale również w nietypowych środowiskach. W takich warunkach elementy połączeniowe muszą przez długi czas zachować pełną funkcjonalność, mimo działania wilgoci, temperatur, ciśnienia, wibracji, iskier czy promieniowania. Awaria może mieć poważne skutki, od przestojów w produkcji po zagrożenie bezpieczeństwa.
Dlatego LAPP oferuje szeroką gamę rozwiązań połączeniowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. Jako światowy lider w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań i markowych produktów, firma nieustannie rozwija swoje technologie. Hubertus Breier, dyrektor ds. technologii i innowacji w LAPP, wyjaśnia „Ekstremalne warunki wymagają wyjątkowych rozwiązań. W LAPP stawiamy na innowacyjność, jakość i wytrzymałość, by nasze produkty działały niezawodnie przez długi czas. To daje naszym klientom spokój i często decyduje o wyborze LAPP jako partnera.”
Firma ze Stuttgartu udowodniła swoje doświadczenie w wielu zastosowaniach. W ośmiu scenariuszach LAPP pokazuje, jak trwałe są jej rozwiązania, niezależnie od wahań temperatury, działania chemikaliów, obciążeń mechanicznych czy pracy pod wodą.
1. Pod wodą – odporność na ekstremalne warunki głębinowe
Kable używane pod wodą muszą być nie tylko szczelne, ale też odporne na wysokie ciśnienie i agresywne substancje, jak sól morska. Firma LAPP oferuje specjalne, dostosowane do potrzeb kable, które działają bez zakłóceń nawet w ekstremalnych warunkach. Przykładem jest europejski projekt badawczy FOCUS, który zajmuje się wczesnym wykrywaniem trzęsień morza. Celem jest zapobieganie katastrofom, takim jak tsunami z 2004 roku, w którym zginęło 230 000 osób. Dla tego projektu LAPP opracował podwodny kabel, który wytrzymuje ciśnienie do 2000 metrów głębokości i zapewnia bezbłędną transmisję danych.
Indywidualne rozwiązania połączeniowe LAPP wykorzystywane są także w akwakulturze do hodowli ryb. Norweska firma Harbor AS oferuje hodowlom łososia rozwiązanie zapobiegające pasożytom, takim jak wszy łososiowe. Specjalny kabel elektrodowy tworzy rodzaj „ogrodzenia”, wytwarzając pole elektromagnetyczne wokół ryb. Nie wpływa ono na łososie, ale skutecznie odstrasza pasożyty. W tym celu LAPP opracował odporny na korozję, wytrzymały kabel, który gwarantuje niezawodne działanie przez długi czas. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie w akwakulturze, LAPP rozszerza ofertę o ÖLFLEX® AQUA 510 P. Nowy kabel zasilająco-sterujący idealnie sprawdza się w trudnych warunkach, takich jak morza. Jest wyjątkowo odporny, również ozonoodporny, zapewniając niezawodne zasilanie dla karmników, systemów napowietrzania i innych urządzeń w basenach i klatkach sieciowych.
2. Lód i mróz – działanie w temperaturach poniżej zera
Niezależnie od tego, czy to mroźna Syberia, czy lodowata Arktyka, rozwiązania połączeniowe muszą działać bez zarzutu nawet w bardzo niskich temperaturach. Dużym wyzwaniem jest transport leków wrażliwych na temperaturę. Ekstremalnym przykładem jest szczepionka BioNTech na COVID-19. Musiała być przechowywana w bardzo niskich temperaturach i przewożona statkiem oraz samolotem. Firma L&R Kältetechnik, specjalizująca się w systemach chłodzenia, opracowała rozwiązanie oparte na kablach LAPP. W chłodzonych kontenerach przewody, w tym ÖLFLEX® Classic 110, muszą wytrzymać zarówno ekstremalny mróz do minus 100°C, jak i ciepło powyżej 100 stopni. W przypadku takich leków każda awaria elektroniki może mieć poważne konsekwencje, dlatego L&R Kältetechnik stawia na bezpieczeństwo i korzysta z kabli LAPP.”
3. Ochrona przeciwpożarowa – bezpieczeństwo w ekstremalnym cieple
Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna w wielu dziedzinach życia. Często od niej zależy życie ludzkie. Tak jest także w medycynie, na przykład podczas terapii nowotworów za pomocą synchrotronów we Włoskim Narodowym Centrum Hadronowej Terapii Onkologicznej. Tam rozwiązania połączeniowe muszą wytrzymać wysokie natężenie promieniowania elektromagnetycznego. Muszą też być odporne na ogień. LAPP dostarczył 1,6 km kabla danych UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF. Produkt ten posiada klasę CPR i spełnia najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej. Kable ognioodporne są niezbędne także w przemyśle. Używa się ich w odlewniach, stalowniach oraz przemyśle chemicznym. LAPP zaprojektował nowy, odporny na wysoką temperaturę kabel ÖLFLEX® HEAT 700 SC. Może on działać w temperaturze do 700°C przez dłuższy czas. Ma on niklowane przewodniki miedziane, które poprawiają przewodność elektryczną. Izolacja jest wielowarstwowa i wykonana z włókna szklanego. Chroni ona przed wysoką temperaturą i ogniem.
4. Ekstremalne wysokości – bezpieczna praca na dużych wysokościach
Warunki na najwyższych piętrach drapaczy chmur są bardzo wymagające. Silne wiatry, duże wahania temperatur i intensywne promieniowanie UV to tylko niektóre z wyzwań. Takie warunki stawiają wysokie wymagania rozwiązaniom połączeniowym. Aby zapewnić niezawodne działanie systemów dostępu do elewacji, firma Manntech, specjalizująca się w tych rozwiązaniach, korzysta z wysokiej jakości produktów LAPP. Dzięki temu systemy elewacyjne działają bezawaryjnie przez długi czas, nawet w trudnych warunkach pogodowych. LAPP dostarczył odporne na warunki atmosferyczne i trwałe kable, takie jak ÖLFLEX®, UNITRONIC® i HITRONIC®. Te rozwiązania sprawdzają się nawet na zawrotnych wysokościach.
5. Obciążenia mechaniczne – wytrzymałość na ruch i nacisk
W przemyśle i motoryzacji kable często podlegają dużym obciążeniom mechanicznym. Są to m.in. wibracje i odkształcenia. W autobusach i autokarach muszą wytrzymać wiele cykli zginania, nie uszkadzając się. Czeskie przedsiębiorstwo IVECO stosuje w systemach komunikacyjnych marki ETHERLINE® i UNITRONIC® firmy LAPP. Są one bardzo elastyczne i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa potrzebne w transporcie pasażerów.
Jeszcze większe obciążenia panują w cementowniach. Tam urządzenia narażone są na wysokie temperatury, agresywny pył i silne wibracje. Dla jednej z największych cementowni w Togo polska firma AIUT stworzyła prowadnik kablowy do wózka widłowego. Skorzystała przy tym z doświadczenia LAPP. Firma dostarczyła solidne kable sterownicze i połączeniowe z linii ÖLFLEX® oraz światłowodowe HITRONIC®. Są one wytrzymałe, elastyczne i odporne na wysokie temperatury. Dzięki temu nadają się do pracy ciągłej w trudnych warunkach cementowni. Po pomyślnych testach gwarantują bezpieczeństwo systemów.
6. Praca w próżni – niezawodność w warunkach bez powietrza
W warunkach próżni, tworzonych np. podczas spawania wiązką elektronów, kable muszą być wyjątkowo trwałe i szczelne. Nawet najmniejsze cząsteczki mogą zakłócić proces spawania, dlatego izolacje nie mogą emitować gazów ani żadnych związków lotnych. Z tego powodu firma Steigerwald Strahltechnik (SST) stosuje rozwiązania połączeniowe od LAPP w swoich maszynach do spawania elektronowego. Urządzenia te pozwalają na niezwykle precyzyjne spawanie w próżni i charakteryzują się dużą trwałością.
Kluczową rolę odgrywają wysokiej jakości kable LAPP. Oprócz odpowiedniej konstrukcji, bardzo istotny jest także skład materiałowy. Firma stosuje specjalnie opracowane mieszanki tworzyw sztucznych, które nie kruszeją i nie wydzielają gazów nawet w warunkach próżni.
7. Promieniowanie – odporność na niewidzialne zagrożenia
Silne promieniowanie, takie jak UV lub inne formy promieniowania elektromagnetycznego, może poważnie uszkodzić rozwiązania połączeniowe. Szczególnie problematyczne jest promieniowanie UVC, często stosowane w systemach dezynfekcji i oczyszczania powietrza. Powoduje ono szybkie starzenie się powłok z tworzyw sztucznych i może obniżyć niezawodność działania.
W opracowanym przez LAPP teście materiały izolacyjne zostały poddane intensywnemu promieniowaniu UVC. Większość standardowych osłon nie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Kable z serii ROBUST przeszły próbę bez zarzutu. Ich specjalna mieszanka materiałów sprawia, że powłoki są wyjątkowo odporne na promieniowanie UVC i zapewniają długotrwałą ochronę w wymagających środowiskach.
LAPP stale rozwija kolejne produkty, dostosowując je do pracy w warunkach promieniowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o wodę, mróz, wibracje czy promieniowanie, firma oferuje niezawodne rozwiązania do ekstremalnych zastosowań. Tam, gdzie inni widzą granice, LAPP dostrzega nowe możliwości.