LAPP

In Branchen wie Motorsport, Luftfahrt, Industrie oder Forschung sind Bewegungssimulatorensysteme längst mehr als reine Übungsgeräte. Sie dienen als Entwicklungsplattform, Prüfstand und Analyseinstrument. Ob Rennfahrer, Piloten oder Ingenieure – sie alle sind auf realistische Bewegungsabläufe, reproduzierbare Bedingungen und verlässliche Technik angewiesen, um Abläufe zu optimieren, Sicherheit zu erhöhen und Leistungsgrenzen präzise zu bestimmen.

Genau hier setzt Prosimu an. Das französische Unternehmen entwickelt hochdynamische Bewegungssimulatoren, die komplexe physikalische Situationen realitätsnah abbilden. Der Anspruch ist maximale Präzision, hohe Belastbarkeit und kompromisslose Zuverlässigkeit, denn diese Eigenschaften entscheiden in allen Zielbranchen von Prosimu über den Erfolg von Training, Entwicklung und Forschung. Entsprechend hohe Anforderungen stellt Prosimu auch an die Verbindungstechnik für seine Simulatoren. Für einen dauerhaft störungsfreien Betrieb setzt das Unternehmen auf Verbindungslösungen von LAPP, dem Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie.

Ganzheitliche Systemkompetenz für realitätsnahe Simulatoren

Seit seiner Gründung vor 15 Jahren verfolgt Prosimu einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz. Sämtliche Komponenten der Simulatoren – von der Mechanik über die Elektronik bis hin zur Steuerungssoftware – werden im eigenen Haus entwickelt und aufeinander abgestimmt. Diese durchgängige Kontrolle über die Wertschöpfungskette ermöglicht hochpräzise Simulatorsysteme mit exakt synchronisierten Abläufen. „Unser Ziel ist es, reale Situationen so präzise wie möglich abzubilden. Nur so entstehen valide Grundlagen für Entwicklung und Training“, erklärt Patrick Kubieniec, CEO & Founder PROSIMU® Motion Simulation Systems.

Der Hauptsitz sowie das Produktionszentrum von Prosimu befinden sich in Le Mans. Dort werden Fahrgestelle, Aktuatoren und elektronische Systeme entwickelt und montiert. „Die Nähe zur Rennstrecke ist kein geografischer Zufall“, sagt Patrick Kubieniec. „Sie steht für unseren praxisnahen Anspruch und für ein technisches Umfeld, in dem Präzision, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit selbstverständlich sind.“ Neben dem Standort in Frankreich unterhält Prosimu eine Niederlassung in Kanada und verfügt über ein internationales Partnernetzwerk, das Anwender:innen weltweit betreut.

Im Zentrum des Produktportfolios stehen leistungsstarke Aktuatoren, die hohe Dynamik mit fein aufgelöster Präzision verbinden. Ergänzt werden sie durch steife, vibrationsarme Chassis-Konstruktionen, robuste Elektronik und eine speziell abgestimmte Steuerungssoftware. Alle Komponenten greifen nahtlos ineinander und bilden gemeinsam das technische Rückgrat der Simulatoren. Je nach Anwendung lassen sich die Systeme von statischen Konfigurationen bis hin zu vollbeweglichen Plattformen mit mehreren Freiheitsgraden skalieren. So sind sie für die stets wachsenden Anforderungen des professionellen Einsatzes konzipiert.

Patrick Kubieniec, CEO & Founder PROSIMU® Motion Simulation Systems

Wenn EMV zur Kernfrage wird

Die hohe Dynamik der Simulatorensysteme fordert nicht nur Mechanik und Software heraus, sondern vor allem die elektrische Verbindungstechnik. Mehrere Aktuatoren, Sensoren und elektronische Komponenten arbeiten auf engem Raum zusammen. Hohe Ströme, schnelle Schaltvorgänge und permanente Bewegung treffen auf empfindliche Signalübertragung und präzise Regelkreise. In dieser Umgebung wird elektromagnetische Verträglichkeit zur konstruktiven Notwendigkeit. Bereits geringe Störeinflüsse können Messwerte verfälschen oder die Synchronisation der Bewegungsachsen beeinträchtigen. Für Prosimu wurde deutlich, dass Verbindungstechnik hier keine nachgelagerte Komponente ist, sondern integraler Bestandteil der Systemarchitektur.

„Anfänglich mussten wir feststellen, dass herkömmliche Lösungen unseren Anforderungen nicht in allen Punkten gerecht wurden“, erklärt Patrick Kubieniec. Insbesondere elektromagnetische Störeinflüsse zeigten, wie sensibel hochpräzise Bewegungssysteme auf die Qualität von Leitungen und Kabelkonfektionen reagieren. „Uns wurde klar, dass wir EMV und Signalqualität mit spezialisierter Verbindungstechnologie absichern müssen“, so Patrick Kubieniec.

Gesucht war eine Lösung, die elektromagnetische Einflüsse reduziert, mechanischer Dauerbelastung standhält und in gleichbleibender Qualität fertigen lässt – für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb.

Maßgeschneiderte Verbindungstechnik für maximale Systemstabilität

Um die definierten Anforderungen an EMV, mechanische Belastbarkeit und gleichbleibend hohe Qualität dauerhaft zu erfüllen, setzt Prosimu auf Verbindungslösungen von LAPP. Zum Einsatz kommen unter anderem Leitungen der Serie ÖLFLEX® CLASSIC 110 sowie konfektionierte Kabelsätze von LAPP Harnessing Solutions, die speziell für dynamische Anwendungen und die kompakte Bauweise der Systeme ausgelegt sind. Optimierte Schirmkonzepte tragen dazu bei, elektromagnetische Störflüsse zu minimieren. Gleichzeitig gewährleisten robuste Konstruktionen und eine strukturierte Leitungsführung die mechanische Beständigkeit der Systeme, was in bewegten, platzkritischen Architekturen über den Projekterfolg entscheidet.

„Die Lösungen von LAPP geben uns Sicherheit, dass Signalqualität und Zuverlässigkeit auch unter hoher dynamischer Belastung konstant gewährleistet sind“, kommentiert Patrick Kubieniec. „Gleichzeitig profitieren wir von der gleichbleibenden Ausführungsqualität und einer engen technischen Abstimmung durch unsere festen Ansprechpartner von LAPP.“

Die konfektionierten Kabelsätze reduzieren potenzielle Fehlerquellen, unterstützen effiziente Montageprozesse und sichern reproduzierbare Ergebnisse in der Serienfertigung. Neben der technischen Qualität schätzt Prosimu die gleichbleibend hohe Ausführungsqualität und Liefertreue von LAPP. „Nur so lassen sich stabile Fertigungsprozesse und ein professioneller Einsatz unserer Simulatoren sicherstellen“, fügt Patrick Kubieniec hinzu.

Präzision beginnt im Detail

Was in der Gesamtansicht eines Bewegungssimulators kaum sichtbar ist, entscheidet im Detail über dessen Leistungsfähigkeit: Hochwertige Verbindungstechnologien schaffen die Voraussetzung für stabile Regelkreise, saubere Signalübertragung und langfristige Betriebssicherheit.

Für Prosimu bedeutet das, die hohe Dynamik seiner Systeme mit einer ebenso verlässlichen elektrischen Infrastruktur zu verbinden. Mit maßgeschneiderten Lösungen aus dem Bereich LAPP Harnessing Solutions wurde dieser Anspruch konstruktiv umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit LAPP ging für Prosimu dabei über die reine Lieferung von Produkten hinaus. Gemeinsam analysierten beide Unternehmen die spezifischen Anforderungen der Simulatorensysteme, vor allem mit Blick auf elektromagnetische Verträglichkeit, dynamische Belastungen und reproduzierbare Qualität. Daraus entstanden Verbindungslösungen, die präzise auf die Architektur und Einsatzbedingungen der Simulatoren von Prosimu abgestimmt sind und die zuvor bestehenden EMV-Herausforderungen wirksam reduzieren.

„Wir schätzen vor allem den partnerschaftlichen Ansatz von LAPP und den fachlichen Austausch auf Augenhöhe“, betont Patrick Kubieniec. „Heute leisten die Verbindungslösungen von LAPP einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität und Performance unserer Simulatoren. Sie schaffen die Voraussetzung für störungsfreie Signalübertragung, robuste und standardisierte Prozesse und damit für realistische Simulatoren, auf die unsere Kunden in Motorsport, Luftfahrt, Industrie und Forschung gleichermaßen angewiesen sind.“

Damit schließt sich der Kreis: Wo Millisekunden über Aussagekraft und Trainingserfolg entscheiden, bildet eine stabile Verbindungstechnik die unsichtbare Grundlage.