LAPP
Auf dem Bild sieht man frische Shrimps auf Eis.
Das Bild zeigt ein Wasserbecken der Shirmsfarm von Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP).

Od roku 1976 Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP) zajmuje się produkcją i eksportem krewetek. Firma ta zatrudnia w sumie ponad 6000 osób i jest jednym z pionierów ekwadorskiego przemysłu akwakultury. Celem IPSP jest osiągnięcie najlepszych wyników społecznych, środowiskowych, jak i ekonomicznych w swojej branży.

Ogromne stawy ze słoną wodą obejmują łącznie ponad 4000 hektarów i rozciągają się na 16 kilometrów wzdłuż wybrzeża morskiego. Każdego roku w tych stawach hodowanych jest prawie 77 000 ton krewetek.

Wszystkie procesy produkcyjne zintegrowane są w firmie. Należą do nich: laboratoria, gospodarstwa rolne, zakłady produkcji mączki krewetkowej oraz zakłady przetwórstwa i pakowania. Wszystkie obiekty są zatwierdzone, zarówno przez władze krajowe, jak i różne międzynarodowe agencje certyfikacyjne (INP, BRC, HACCP, IFS, IMO itp.). W swojej działalności firma stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo i najwyższe standardy jakościowe, dlatego też zaufała firmie LAPP. „Firma jest naszym klientem od końca 2019 roku. IPSP szukała przewodów zasilających i sterowniczych, które można układać pod wodą i które wytrzymają ekstremalne obciążenia. Dodatkowo musiały być odporne, nie tylko na samą słoną wodą, ale także na promieniowanie UV, wszelkiego rodzaju osady i akumulację muszli”, wyjaśnia Wolfgang F. Schulte, dyrektor zarządzający LAPP Panamá, którego zespół opiekuje się klientami w Ekwadorze.

Das Bild zeigt die riesigen Salzwasserteiche der Firma Industrial Pesquera Santa Priscilla SA (IPSP) von oben.
Das Bild zeigt die Schaufelradbelüfter im Wasserbecken der Shirmsfarm in Bewegung.
Krewetki w zbiornikach wodnych muszą być stale zaopatrywane w tlen poprzez setki wentylatorów łopatkowych, przewody pochodzą od firmy LAPP.

Zbiorniki wodne muszą być stale zaopatrywane w tlen, który jest niezbędny przy hodowli krewetek. Stosuje się do tego setki wentylatorów łopatkowych. Firma LAPP Panamá dostarczyła już ponad 230 kilometrów bezhalogenowych, gumowych kabli H07RN-F do podłączenia pomp. Kabel ten jest bardzo solidny, bowiem wytrzymuje temperatury od -40 °C do +90 °C i jest odporny na promieniowanie UV oraz ozon. Nawet trwałe zanurzenie na głębokość do 100 m nie ma na niego żadnego wpływu. Pomimo tego, że przewód nie został opracowany dla tego konkretnego zastosowania, doskonale nadaje się do słonych stawów krewetkowych.

Wyniki firmy LAPP przekonały inżynierów IPSP, ponieważ zrealizowano kolejne zamówienie na wyposażenie następnych obiektów hodowli krewetek – 270 kilometrów linii jest już w produkcji.

„Nawet jeśli przewody nie zostały zaprojektowane specjalnie do użytku pod wodą, to zastosowanie pokazuje nam, jak wszechstronne są nasze rozwiązania w wielu branżach” – mówi Schulte. „W firmie LAPP naszym celem jest oferowanie klientom solidnych, niezawodnych i odpornych produktów, z których mogą korzystać – i tutaj to osiągnęliśmy”.