Meistens sind die Probleme nicht auf einen einzigen großen Fehler zurückzuführen. Sie entstehen durch kleine Entscheidungen, die für sich genommen vernünftig erscheinen, aber zu Reibungspunkten führen, sobald alles zusammenkommt.
Diese Muster tauchen in Projekten immer wieder auf.
1. Das Testen wird als letzter Schritt betrachtet
Zunächst sieht alles korrekt aus. Der Kabelbaum entspricht den Spezifikationen, die Verbindungen sind hergestellt, und die grundlegenden Prüfungen werden bestanden. Die Probleme treten erst später auf.
Eine Verbindung verhält sich unter Last anders, ein Signal ist nicht so stabil wie erwartet, oder etwas, das isoliert funktionierte, versagt innerhalb des Systems. Zu diesem Zeitpunkt ist die Behebung des Problems nicht mehr einfach.
2. Komponenten kommen von überall her
Ein Lieferant für Kabel, ein anderer für Steckverbinder, ein weiterer für die Montage. Es funktioniert bis etwas nicht mehr funktioniert.
Wenn Probleme auftreten, ist nicht mehr klar, wer dafür verantwortlich ist. Zeit wird damit verbracht, die Parteien aufeinander abzustimmen, anstatt das eigentliche Problem zu lösen.
3. Die Integration wird bis zum letzten Moment aufgeschoben
Auf dem Papier passt alles. Die Installation dauert länger. Die Komponenten passen nicht wie erwartet zusammen.
Kleine Abweichungen erfordern Anpassungen – und diese summieren sich. Was eigentlich unkompliziert sein sollte, wird zu etwas, das vor Ort gelöst werden muss.
4. Ein fehlendes Teil bringt alles zum Stillstand
Ein System ist fast fertig und dann steht es still.
Nicht wegen der Komplexität, sondern weil eine einzige Komponente verspätet oder nicht verfügbar ist. An diesem Punkt wird selbst eine kleine Abhängigkeit zum Hindernis.
5. „Wir machen das intern“ scheint effizient
Am Anfang ist es das oft auch. Dann steigt das Volumen, die Varianten nehmen zu und es kommen Änderungen hinzu. Was früher überschaubar war, fängt an Zeitintensiv zu werden in der Entwicklung, in der Produktion und bei Mitarbeitern, die sich eigentlich auf andere Aufgaben konzentrieren sollten. Und damit wird es zu einem Engpass.
Die meisten Probleme bei der Kabelkonfektionierung entstehen nicht durch dramatische Ausfälle.
Sie entstehen durch Kleinigkeiten, die erst sichtbar werden, wenn alles zusammenkommt – wenn die Zeit knapp ist und Änderungen schwerer zu bewältigen sind.
Dort entstehen die tatsächlichen Kosten.
LAPP Harnessing Solutions
LAPP Harnessing Solutions unterstützt Sie in solchen Situationen über den gesamten Prozess hinweg vom Design über die Beschaffung bis hin zur Montage und Prüfung, damit die Kabelkonfektion nicht zum Teil wird, der alles andere verlangsamt.