Die Staatsoper Prag ist eine der vier Bühnen des Prager Nationaltheaters und gilt als eines der bedeutendsten Opernhäuser Europas. Das historische Gebäude wurde in den 1970er Jahren aufwändig saniert. Jetzt war die Bühnentechnik dran. Die umfangreichen Umbauarbeiten begannen bereits im März 2017. Geplant waren eine einzigartige Drehbühne, ein moderner Proberaum mit hervorragender Akustik sowie Sitzgelegenheiten mit Lesegeräten, die verschiedensprachige Untertitel zeigen können.
Neue Möglichkeiten mit neuer Drehbühne
Im Mittelpunkt stand vor allem die neue Drehbühne mit einzigartigen technischen Möglichkeiten, durch die das Opernhaus sein Repertoire erweitern kann. „In der Tschechischen Republik wird dies eine einzigartige Technologie sein, denn die Drehbühne und die Kulisse werden sich nicht nur drehen, sondern auch angehoben werden können, sogar so, dass die einzelnen Tische kippen“, sagte der Generaldirektor der Nationaltheater, Prof. MgA. Jan Burian bei der Vorstellung der Umbaupläne.

Der Bau dieser einzigartigen Bühnentechnik wurde von Bosch Rexroth geleitet. Das Unternehmen entschied sich dabei für eine Partnerschaft mit Lapp Czech Republic s.r.o. Die tschechische Landesgesellschaft erhielt den Zuschlag aufgrund ihrer zuverlässigen technischen Unterstützung, ihrem Service und ihrer individuellen Herangehensweise. Aufgrund der hohen Qualität der Produkte und des breiten Portfolios kamen ÖLFLEX® Anschluss- und Steuerleitungen, UNITRONIC® Datenleitungen, ETHERLINE® Leitungen und Komponenten für die Netzwerktechnik von Gebäuden, ETHERLINE® Leitungen für die Bühnentechnik und EPIC® Signalsteckverbinder zum Einsatz.
Halogenfreie Kabeltypen für mehr Sicherheit
Bei der Auswahl einzelner Komponenten für die Prager Staatsoper wurde großen Wert auf den Personenschutz gelegt. Daher bestehen die Einzelinstallationen meist aus halogenfreien Kabeln mit CPR-Klassifizierung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO/CPR). Die Stromversorgung von Beleuchtungskreisen, hydraulischen Bremsen und Spotlines erfolgt über halogenfreie ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Kabel mit verbesserten Brandschutzeigenschaften. Dieser Kabeltyp ist für Installationen in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen sehr gut geeignet.
Für Ethernet-basierte Kommunikation kommen 2-paarige oder 4-paarige ETHERLINE® H Cat.-Leitungen zum Einsatz. Zur Verbindung der einzelnen Anlagenteile werden je nach Geschwindigkeitsanforderung 5e-Kabel verwendet. UNITRONIC® LiHCH geschirmte halogenfreie Datenkabel mit DIN 47100 Farbcode sorgen für untergeordnete Kommunikation und verbinden die RS485-basierten Sensoren und Busse. Zur Stromversorgung und Steuerung der beweglichen Teile des Drehtisches kommen hochflexible Kabel zum Einsatz. ÖLFLEX® CHAIN 90 P – einadrige, hochflexible Leitungen – werden überall dort eingesetzt, wo Betriebsbedingungen eine höhere Leistung und damit größere Querschnitte der Leitungen erfordern.
Mittlerweile ist die Spielzeit mit der neuen Bühnentechnik angelaufen. Und das Publikum ist begeistert – von der Bühnentechnik und vielen hervorragenden Inszenierungen.