LAPP
The hidden costs and organizational strain of managing in-house harnessing for complex projects.

Alles verlangsamt sich

Es beginnt selten mit einem großen Problem, sondern zeigt sich in kleinen, alltäglichen Situationen:

●Ein Detail der Routenführung, das noch einmal überprüft werden muss

●Die Konfiguration ist nicht mehr ganz einleuchtend

●Kleinere Änderungen führen zu Folgefragen statt zu schnellen Antworten

Für sich genommen ist keines dieser Probleme entscheidend, doch oft treten sie nicht isoliert auf. Wenn Projekte an Umfang zunehmen, beginnen sich diese Details miteinander zu verknüpfen. Entscheidungen hängen voneinander ab, und bei der Projektabwicklung geht es weniger um die Ausführung als vielmehr um die Koordination.

Wo die Arbeit tatsächlich stattfindet

Hier zeigen sich die wahren Kosten: Sie liegen nicht in der Fertigung der Konfektionierung selbst, sondern in dem Aufwand, den sie nach sich zieht.

Das zeigt sich daran, wie von nun an Zeit genutzt wird:

●Die Entwicklerteams beschäftigen sich mit Kleinigkeiten, anstatt sich auf die Entwicklung zu konzentrieren

●Die Mitarbeiter in der Produktion müssen Unstimmigkeiten ausgleichen, anstatt einem stabilen Prozess zu folgen

●Wichtige Informationen sind auf verschiedene Personen verteilt, anstatt an einem übersichtlichen Ort zu liegen

Das bedeutet nicht, dass etwas „verloren“ ist, es benötigt lediglich mehr Zeit. Und auch die Fragen ändern sich: Es geht nicht mehr darum, eine Herausforderung intern zu bewältigen, sondern auch darum, warum etwas mehr Zeit benötigt, als einkalkuliert oder warum intern immer wieder Schleifen gedreht werden.
Das ist meist der Moment, in dem klar wird, dass das Konfektionieren einer Lösung über das hinausgegangen ist, was ursprünglich geplant war.

Fazit

Die in-house Kabelkonfektionierung versagt in der Regel nicht. Aber sie wächst. Die versteckten Kosten liegen nicht in der Konfektionierung selbst, sondern darin, wie viel Aufmerksamkeit sie im gesamten Unternehmen auf sich zieht.

LAPP Harnessing Solutions


Hier kommt LAPP Harnessing Solutions ins Spiel: Das Unternehmen übernimmt diese komplexe Aufgabe für Sie, damit sich Ihre Entwicklungs- und Produktionsteams ganz auf den Aufbau und die Skalierung des Systems selbst konzentrieren können.

→ Erfahren Sie mehr über LAPP Harnessing Solutions