Nach Berechnungen der globalen Datenbank Statista betrug die weltweit installierte Nennleistung der Photovoltaikanlagen bis 2022 rund 1185 Gigawatt. Im Jahr 2022 kamen noch mal 243 Gigawatt Leistung hinzu – ein Rekord. Die meisten Photovoltaikanlagen wurden in Asien installiert, gefolgt von Europa und Nordamerika. Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen, wobei für 2023 noch keine finalen Zahlen vorliegen.
Parallel dazu steigt auch die Effizienz. Moderne Photovoltaik-Anlagen arbeiten schon heute auf einem deutlich besseren Leistungsniveau als noch vor einigen Jahren. Damit steigen auch die Anforderungen an Verbindungslösungen innerhalb der Photovoltaik-Systeme. Je nach Art der Anlagen müssen Kabel und Komponenten spezielle Anforderungen erfüllen. Vor allem die wachsende Systemspannung durch immer modernere PV-Anlagen erfordert gleichermaßen leistungsfähigere Verbindungslösungen. Gefordert werden zudem eine lange Haltbarkeit und extreme Robustheit, da die Leitungen und Kabel ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind. So ist für zuverlässige Leistung eine besondere Witterungsbeständigkeit gegen Hitze, Wind und Frost nötig – zudem ist ein Nagetierschutz empfehlenswert. Schließlich sollen PV-Anlagen heutzutage mehrere Jahrzehnte lang für Energie sorgen. Dafür werden unter anderem große, robuste Erdkabel für Kraftwerke bis zu filigraner Anschlusstechnik für die flexiblen Module der OPV benötigt. Hierfür hat der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie hochwertige, robuste und zuverlässige Leitungen und Komponenten entwickelt. Damit bietet LAPP maßgeschneiderte Lösungen für alle potentiellen Anwendungen – von Großanlagen bis zur Anlage fürs Einfamilienhaus.
Robuste Solarstecker und Solarkabel
Speziell für Photovoltaikanwendungen hat LAPP den EPIC® SOLAR 4Plus Steckverbinder Male und den EPIC® SOLAR 4Plus Steckverbinder Female aus hochwertigem und UV-beständigem Kunststoff entwickelt. Das LAPP Steckverbindersystem hat einen Crimpanschluss für Leitungsquerschnitte bis 10 mm². Der Grund: Crimpverbindungen, vorschriftsmäßig durchgeführt, sind die besten Verbindungen zwischen Leitung und Steckverbinder. Sie übertragen zuverlässig Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Photovoltaikanlage. Die TÜV-Zertifizierung und die Prüfung nach der Norm DIN EN 62852 sind wichtige Belege für die Zuverlässigkeit und Beständigkeit der Steckverbinder. Auch die LAPP Solarleitungen sind dank spezieller Mantelmaterialien nicht nur flammwidrig und halogenfrei, sondern auch beständig gegen Ozon und UV. In enger Kooperation mit Anwendern, dem TÜV und dem nordamerikanischen UL-Approbationsinstitut wurde eine Vielzahl von Prüfungen und Leistungstests mit den ÖLFLEX® Leitungen, Solarleitungen, SKINTOP® Kabelverschraubungen und EPIC® SOLAR Steckverbindern durchgeführt, die die hohe Qualität nachweisen. Alle Produkte sind weltweit einsatzbereit und RoHS-konform.
„Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Wir stellen ein komplettes Produktportfolio zur Verfügung, unterstützen bei der Installation und dem korrekten Einsatz der Komponenten auf der Baustelle und liefern die Komponenten just in time – wo auch immer auf der Welt sie gebraucht werden“, sagt Fernando Triguero, der die Region LAEMEA in der Abteilung Project Business Development bei LAPP unterstützt.
Schnelle Lieferung in Estland
Ein langjähriger Kunde von LAPP ist beispielsweise das estländische Unternehmen Energiapartner OÜ. Es wurde 2008 gegründet und hat seit dieser Zeit bereits 60 MW an Solarkraftwerken und 4 MWh an Energiespeichern installiert. Anfangs lieferte LAPP nur EPIC® SOLAR Steckverbinder, seit 2023 werden auch Solarkabel bestellt. „Unser Kunde war vor allem von unseren schnellen und zuverlässigen Lieferungen begeistert. Dadurch hat er geringere Lagerbestände und wir liefern dann direkt auf die Baustelle“, sagt Janis Purmalis, Geschäftsführer von Lapp Miltronic in Riga (Lettland). „Damit spart Energiapartner Lagerkosten und kann sich durch unsere hohe Produktverfügbarkeit und schnelle Lieferung darauf verlassen, dass sein Bauprojekt keine Verzögerung hat.“ Die Solarleitungen H1Z2Z2-K verfügen über eine halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung. Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung, sichern eine hohe Spannungsfestigkeit und eine hohe Kurzschlusstemperatur. Daher eignen sich die Leitungen zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach EN 50618, aber auch zur Verbindung von Solarmodulen untereinander. Rait Huusmann, Purchase Manager bei Energiapartner OÜ: „Der LAPP Kundendienst ist sehr schnell – und für all unsere noch so komplexen Anforderungen wird immer die richtige Lösung gefunden. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität der Produkte, der Lieferfähigkeit und der just-in-time Lieferung auf die Baustellen.“

Schnelle Lieferung in Dänemark
Über einen großen Auftrag konnte sich LAPP auch kürzlich von European Energy in Dänemark freuen. Das Unternehmen baute im dänischen Holsted einen riesigen 175MW Solarpark mit 266.616 Solarmodulen auf einer landwirtschaftlichen Fläche von 170 Hektar. Das entspricht etwa 350 Fußballfeldern. Damit können rund 42.500 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden. Um die Paneele optisch abzuschirmen, wurden rund um den Holsted Solar Park 18 Kilometer Drahtzaun gezogen und 61.000 Sträucher und Bäume um den Solarpark herum gepflanzt. Für die Verbindungslösungen im Solarpark hat LAPP 1.400 Kilometer optimierte Solarleitungen (H1Z2Z2-k) geliefert, 44 km reine Kupferleitungen sowie 23km HITRONIC® HVW armierte Glasfaser-Außenkabel. „European Energy waren vor allem die Qualität unserer Produkte, die Lieferfähigkeit und das Know-how unseres Teams wichtig. LAPP hat viel Erfahrung mit solch großen Projekten“, betont Glen Huscher, Account Manager Lapp Miltronic AB in Dänemark. „Die größte Herausforderung bei solchen Projekten ist die gesamte Bestellmenge, aufgeteilt in feste Termine, mit einem möglichst vollen LKW zu liefern, um die Transportkosten zu optimieren. Hierfür waren das ganze Projektgeschäft-Team, Projektmanager und unser Sales Support mehrere Monate mit dem Kunden im steten Austausch, um Liefertermine und -Menge abzustimmen. Wir haben uns zudem um die nötigen Genehmigungsdokumente für die Produkte gekümmert, damit es keine Verzögerungen gibt.“ European Energy hat das überzeugt. Der Schlüssel für die Entscheidung, mit LAPP zusammenzuarbeiten, waren die bekannte Expertise aus früheren Erfahrungen mit Großsolarprojekten, der hohe Lagerbestand und der Logistikservice.
Photovoltaik auf türkischen Fabriken
Ein weiteres Kundenbeispiel ist die Firma General Solar in der Türkei, die sich auf den Bau von Solarüberdachungen für Fabriken spezialisiert hat. Solardächer ermöglichen es Fabriken, saubere Energie zu erzeugen und Geld zu sparen, da sie diese Energie selbst nutzen können. Für ein aktuelles Projekt hat General Solar die Solarleitung H1Z2Z2-K von LAPP verwendet –insgesamt 500 Kilometer! „Unser Kunde hat speziell nach Kabeln europäischer Herkunft gefragt“, berichtet Zafer Dalgic, Vertriebsmanager bei Lapp Kablo in der Türkei. Der Kunde General Solar ist ein Projektentwickler. „Die Verwendung von Produkten europäischen Ursprungs in seinen Projekten erhöht die Zuverlässigkeit für den Endverbraucher. Und wenn es mit den LAPP Marken gekennzeichnet ist, ist es natürlich noch besser“, schmunzelt Dalgic. Auch der Kunde zeigt sich zufrieden mit der Projektabwicklung: „Der Service war gut. Das LAPP Verkaufsteam hat uns auch technisch beraten, uns gut über die Lieferbedingungen informiert und bei der logistischen Abwicklung unterstützt“, sagt Ercan Dincer, Project Manager at General Solar. „Solarkabel der Marke LAPP werden für unsere zukünftigen Projekte unsere erste Wahl sein, wenn der Preis und die sonstigen Konditionen stimmen. Wir wollen weiterhin mit LAPP zusammenarbeiten!“
Fazit: Hochwertige Produkte und optimale Logistikservices mit just-in-time Lieferungen auf die Baustellen gehören zu den entscheidenden Faktoren in der Photovoltaik-Branche. Fernando Triguero: „Nicht nur bei der Auswahl der verwendeten Komponenten ist Expertenwissen gefragt, sondern auch bei der Montage und dem richtigen Einsatz der Komponenten – bis hin zur Abwicklung der Logistik. Wir bieten eine komplette Produktlösung an, die unseren Kunden hilft, alles aus einer Hand zu bekommen. Dafür haben wir ein kompetentes Projektgeschäft-Team, das bei der Planung und Umsetzung der PV-Anlagen unterstützt.“
> Mehr Infos zu Komplettlösungen und Projektabwicklung für Ihre PV-Anlage von LAPP