Das Problem sind nicht die Änderungen, sondern entsteht dann, wenn die verschiedenen Teams nicht mehr an derselben Version arbeiten.
Wenn die Versionen voneinander abweichen
Versionsabweichungen entstehen oft unbemerkt:
●Eine Designaktualisierung wird veröffentlicht, während sich ein Bauteil bereits in der Produktion befindet.
●Komponenten werden auf der Grundlage veralteter Schaltpläne bestellt.
●Der physische Aufbau auf dem Prüfstand stimmt nicht mehr mit der Version auf dem Bildschirm des Ingenieurs überein.
Sobald unklar wird, was aktuell ist, gerät die Projektdynamik ins Stocken. Die Teams halten inne, um die aktiven Dateien zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Aktualisierungen tatsächlich übernommen wurden. Die Arbeit verlangsamt sich in der Hoffnung, Fehler zu vermeiden.
Die verborgene Ursache für Verzögerungen
Projektlaufzeiten verlängern sich aufgrund von Abstimmungsrunden. Die Verzögerung wird nicht durch die technische Änderung selbst verursacht, sondern durch den Zeitaufwand für die Überprüfung des aktuellen Projektstatus.
Da diese Koordinationsarbeit nicht in den offiziellen Änderungsprotokollen erscheint, bleiben diese Projektverzögerungen völlig verborgen.
Fazit
Änderungen verzögern Projekte nicht, Unsicherheit hingegen schon. Sobald Klarheit über die Versionen verloren geht, müssen selbst Routineentscheidungen überprüft werden – genau hier geht Zeit verloren.
LAPP Harnessing Solutions
Hier kommen die Harnessing Solutions von LAPP ins Spiel: Das Unternehmen sorgt für eine strikte Abstimmung der Dokumentation und eine konsequente Konfigurationskontrolle, damit laufende Konstruktionsänderungen nicht zu Produktionsverzögerungen, Nacharbeiten oder Verzögerungen führen.