Als „Golden Hour“ bezeichnet man in der Notfallmedizin die ersten 60 Minuten nach Eintritt eines Notfalls. Innerhalb dieses Zeitfensters ist die Chance am größten, das Leben der Patient:innen zu retten oder schwere Langzeitfolgen zu verhindern. Hier zählt Geschwindigkeit: je schneller, desto besser. In vielen Ländern wie den USA oder Großbritannien gilt deshalb eine maximale Reaktionszeit von nur sieben bis acht Minuten, innerhalb derer ein Rettungswagen am Notfallort eintreffen muss. In Deutschland liegt diese Frist bei zehn bis zwölf Minuten.
Doch Rettungsfahrzeuge wie Feuerwehr- und Krankenwagen leisten bei der Rettung von Menschenleben weit mehr als den schnellen Transport zum Einsatzort: Sie sind mobile Versorgungseinheiten, deren technische Systeme jederzeit einwandfrei funktionieren müssen – ein Ausfall während des Ausrückens kann lebensgefährliche Folgen haben. Vor allem die Elektronik übernimmt zentrale Funktionen, von der Stromversorgung medizinischer Geräte über die Steuerung von Warnsystemen bis hin zur Datenübertragung.
Dafür braucht es in Einsatzfahrzeugen robuste Verbindungslösungen, die gleichermaßen flexibel, platzsparend und absolut betriebssicher sind. Um hier ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Qualität zu gewährleisten, setzen europäische Fahrzeughersteller wie ein auf Feuerwehrfahrzeuge spezialisiertes Unternehmen aus Finnland und ein polnischer Hersteller hochspezialisierter Rettungswagen auf maßgeschneiderte Systemlösungen von LAPP Harnessing Solutions. Die Zusammenarbeit bietet technische Sicherheit und zugleich wirtschaftliche Vorteile durch kürzere Montagezeiten, geringere Fehleranfälligkeit und eine schnellere Integration in bestehende Prozesse. „Im Fahrzeugbau zählen abgestimmte Systeme. Wir liefern nicht nur Einzelkomponenten, sondern auch anschlussfertige Komplettlösungen, die sich nahtlos in die Serienproduktion einfügen“, betont Erik Karlsson, Head of Sales Harnessing Solutions, Nordic Cluster..
Rettungswagen mit komplexen, sicherheitsrelevanten Komponenten
Ein Blick auf die Verkabelung zeigt, wie viel technische Präzision in jedem Fahrzeug steckt: Würde man bei einem durchschnittlichen Pkw die einzelnen Drähte eines Kabelbaums aneinanderreihen, ergäbe das bereits eine Strecke in Länge von über sieben Kilometern. In Kranken- oder Löschfahrzeugen kommen zusätzlich sicherheits- und rettungsrelevante elektrische Komponenten hinzu, die noch mehr Leitungen für Strom und Daten erfordern. Das macht die Planung, Herstellung und Prüfung solcher Rettungsfahrzeuge und ihrer elektrischen Ausstattung zu einer komplexen Aufgabe, die spezialisierte Partner mit dem nötigen technischen Know-how verlangt.
Ein Hersteller von Lösch- und Rettungsfahrzeugen aus Finnland wandte sich daher mit seinen Anforderungen an LAPP: Für die Signal- und Stromversorgung seiner Fahrzeuge benötigte er hochwertige und zuverlässige Kabelbäume, die die kritischen Sicherheitsstandards des Unternehmens erfüllen. LAPP, Weltmarktführer für integrierte Lösungen und Markenprodukte im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, übernahm die Entwicklung und Fertigung der maßgeschneiderten Harnessing Solutions sowie die vollautomatische Endprüfung. Die gelieferten Systeme sind für den Serieneinsatz vorkonfektioniert und können so ohne weitere Nachbearbeitung in bestehende Systeme integriert werden.
Rundum-Sorglos-Paket: LAPP Harnessing Solutions
LAPP Harnessing Solutions bietet seinen Anwendern jedoch mehr als Komponenten. Die Expert:innen von LAPP stehen den Kunden von Projektbeginn beratend zur Seite und unterstützen bei der Bedarfsanalyse, Planung und Konstruktion ebenso wie bei der Prozessoptimierung, Qualitätssicherung und der Durchführung automatisierter Tests. So erhalten Unternehmen optimal auf ihre Anwendung abgestimmte Komplettlösungen in der von LAPP gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit im Dauereinsatz.
Darauf vertraut auch ein polnischer Hersteller von hochspezialisierten Krankenwagen, der seine Kabelsätze ebenfalls von LAPP Harnessing Solutions bezieht. Für rund 360 Fahrzeuge lieferte LAPP ein- und mehradrige Kabelbäume mit jeweils bis zu 700 Steckverbindungen und Schaltkästen. Diese elektrischen Systeme erfüllen höchste Anforderungen an technologische und ergonomische Standards. Entscheidend für die Zusammenarbeit war neben der technischen Expertise auch die Flexibilität von LAPP, das Projekt von Anfang bis Ende mit technischer Beratung zu begleiten. Trotz eines engen Zeitplans für die Produktion der Rettungswagen konnte LAPP aufgrund der schnellen Bearbeitung der Anfrage und lokaler Produktionskapazitäten just-in-time liefern und flexibel auf Wünsche reagieren.
Erik Karlsson kommentiert: „Mit unseren LAPP Harnessing Solutions bieten wir unseren regionalen wie internationalen Kunden einen echten Mehrwert. Sie erhalten von uns Verbindungstechnik als Komplettlösung, mit hochwertigen Komponenten von LAPP und einer ganzheitlichen Qualitätsprüfung. Unsere Kunden können sich vollumfänglich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, im sicheren Wissen, dass die Verbindungslösung zuverlässig funktioniert.“
Sichere Partnerschaften für die Zukunft
Was beide Projekte verbindet, sind der hohe Anspruch an Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit sowie das Vertrauen in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für beide Kunden sind bereits die nächsten Schritte geplant. Diese reichen von integrierten Baugruppen über schnelle Prototypenentwicklungen bis hin zur langfristigen Serienversorgung. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket von LAPP können sich die Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren: Den Bau von Fahrzeugen, die Leben retten. „Wir freuen uns, unseren Kunden in Finnland und Polen auch bei Rettungsfahrzeugen begleiten zu können“, sagt Saku Mitrunen, Key Account Manager bei LAPP Finland.