Ein riesiger Wachstumsmarkt! Diesem nachhaltigen Trend wollen sich auch JJ-LAPP in Singapur (ein Joint Venture-Unternehmen zwischen Jebsen & Jessen und der LAPP Holding Asia), sowie das chinesisch-australische Hightech-Unternehmen Clenergy anschließen. Beide Unternehmen haben deshalb nun eine strategische Partnerschaft beschlossen.
Sie sieht vor, dass Ingenieur-, Bau- und Beschaffungsunternehmen in Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien, Vietnam und den Philippinen nun über das JJ-LAPP-Netzwerk in Südostasien zusätzlich Zugang zum gesamten Portfolio von Clenergy haben. Eine perfekte Verbindung: JJ-LAPP ist einer der führenden Anbieter von Kabel- und Verbindungslösungen in ASEAN und Clenergy ist globaler Anbieter von Entwicklung, Herstellung und Konstruktion von Solarmontagevorrichtungen.
John Hng, Regionalleiter Geschäftsentwicklung bei JJ-LAPP: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Clenergy. Die Synergie aus der langjährigen Erfahrung von Clenergy im Bereich Solarenergie und der Stärke unseres Netzwerks und unserer Reichweite in der ASEAN-Region wird den Zugang zu Erneuerbaren Energien erleichtern und die Branche in Malaysia und der Region voranbringen.“
Große Vorteile verspricht sich auch Daniel Hong, Chief Executive Officer von Clenergy: „Mit dem Netzwerk von JJ-LAPP wollen wir die neueste Technologie der Branche in lokale Projekte in Malaysia und der gesamten Region einbringen. Diese Partnerschaft wird das Angebot der Solarindustrie in Malaysia und der SEA-Region stärken und es den Akteuren der Branche ermöglichen, von der Qualität und der technischen Überlegenheit zu profitieren, die wir zu bieten haben.“

John Hng, Regionalleiter
Geschäftsentwicklung
bei JJ-LAPP

Für JJ-Lapp hat sich der Fokus auf Erneuerbare Energien schon jetzt gelohnt. Der Umsatz in diesem Bereich konnte in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt werden. John Hng: „Wir haben unsere Strategie erfolgreich verändert. Wir verkaufen jetzt nicht nur einzelne Artikel, sondern bieten unseren Kunden komplette Lösungen an. Das kommt gut an.“
So liefert JJ-Lapp Malaysia beispielsweise die Verbindungslösungen für einen 78MW Mega-Solarpark. Dabei kommt die elektronenstrahlvernetzte Solarleitung ÖLFLEX® SOLAR XLWP zum Einsatz, die speziell für die direkte Erdverlegung und für Überflutungsflächen geeignet sind. Das JJ-LAPP Thailand Team bekam den Auftrag für zwei 14 MW & 5 MW schwimmenden Solarparks. Die ÖLFLEX® SOLAR XLWP Leitungen haben ein verbessertes Verhalten im Wasser bis maximal ein Meter Eintauchtiefe nach EN 50618 Bauart. Außerdem hat JJ-LAPP Philippinen kürzlich ein Projekt für Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS) gewonnen. Für den Kunden waren vor allem die Produktqualität, die Unterstützung durch das Team vor Ort und die maßgeschneiderte Verpackung entsprechend den Anforderungen vor Ort ausschlaggebend.
„Dies ist eine aufregende Zeit für uns, da wir weiterhin Wachstumschancen verfolgen und gleichzeitig das solide Fundament, das wir in der Region aufgebaut haben, weiterentwickeln,“ Mr Hng said.

Video: © Solarkabel und Photovoltaik-Verkabelungen von LAPP