Als der Veranstaltungsort eine umfassende Modernisierung seines erstklassigen Beleuchtungssystems in Angriff nahm, war das Ziel klar: eine zukunftssichere, leistungsstarke und unterhaltungsfähige Anlage zu schaffen, die dem Rang des Stadions gerecht wird. Das Projekt erforderte nicht nur modernstes Design und modernste Technik, sondern auch eine robuste elektrische Infrastruktur, die in der Lage ist, eine dynamische, hochintensive Beleuchtung mit absoluter Zuverlässigkeit zu unterstützen.
Diese wegweisende Sanierung – realisiert von McSherry Electrical und Musco Lighting – wurde auch zu einer wichtigen Erfolgsgeschichte für LAPP, dessen Lösungen eine entscheidende Rolle dabei spielten, Sicherheit, Leistung und langfristige Haltbarkeit an einem der symbolträchtigsten Veranstaltungsorte Europas zu gewährleisten.
Eine wegweisende Vision für ein nationales Kulturgut
Der Umfang des Beleuchtungsprojekts war sowohl hinsichtlich des Ausmaßes als auch der Komplexität ambitioniert. McSherry Electrical leitete die Planung, Herstellung und Installation eines Systems, das die Beleuchtungsstandards der FIFA Level A, der UEFA Elite Level A, der NFL und von World Rugby erfüllt und die bisherige Infrastruktur durch eine hochmoderne Lösung ersetzte.
Über die reine funktionale Beleuchtung hinaus wurden im Rahmen der Modernisierung außerdem eingeführt:
- RGBW-Farbwechsel-Leuchten für ein immersives Unterhaltungserlebnis
- Plug-and-Play-Montagepositionen, die für die Aufwertung von Spieltagen und Konzerten konzipiert sind
- Ein maßgeschneidertes Steuerungssystem, das dynamische „Sound-to-Light“-Shows, intuitive Bedienung und sicheren Zugriff für Dritte ermöglicht
- Die Konzeption und Installation eines maßgeschneiderten Glasfasernetzwerks zur Unterstützung einer nahtlosen Konnektivität im gesamten Beleuchtungsökosystem des Stadions
Dieses neue System ermöglicht es dem Croke Park, sowohl Sport- als auch Unterhaltungsveranstaltungen mit atemberaubenden visuellen Effekten aufzuwerten und gleichzeitig die auf internationaler Ebene erwartete Präzision, Konsistenz und Konformität zu gewährleisten.
Die Rolle von LAPP: Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Um dieses hohe Niveau an Komplexität zu erreichen, war die Wahl des richtigen Kabelsystems entscheidend. Die elektrische Architektur, die die moderne Stadionbeleuchtung versorgt, muss mechanischen Belastungen, wechselnden Umgebungsbedingungen und hohen elektrischen Lasten standhalten. Gleichzeitig müssen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
LAPP lieferte für das Projekt das farbcodierte LSZH Control Flex-Kabel (nur in UK erhältlich), eine Lösung, die speziell aufgrund ihrer technischen Eigenschaften und ihrer zuverlässigen Leistung in anspruchsvollen Umgebungen ausgewählt wurde.
1. Kompromisslose Sicherheit in einer Großarena
Für ein Stadion, das mehr als 80.000 Menschen Platz bietet, ist Sicherheit nicht verhandelbar.
Die LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Kabel von LAPP wurden ausgewählt. Ihre wichtigsten Eigenschaften:
- Sie sind halogenfrei und hochgradig flammhemmend, wodurch das Risiko der Flammenausbreitung verringert wird.
- Im Brandfall entwickeln sie deutlich weniger Rauch und kein giftiges Halogengas, was für bessere Sichtverhältnisse und sicherere Fluchtwege sorgt.
Mehr Informationen finden Sie hier: Halogenfreie Kabel - Sie erfüllen die strengen Anforderungen der EU-Bauproduktenverordnung (CPR) und gewährleisten eine geprüfte Leistungsfähigkeit gemäß der EU-Richtlinie 305/2011.
Dadurch eignen sich die Kabel ideal für öffentliche Einrichtungen, in denen Brandschutz und Personenschutz oberste Priorität haben.
2. Entwickelt für eine effiziente Installation
Angesichts des Umfangs der Installation im Croke Park war Effizienz entscheidend.
Die Kabel von LAPP überzeugten neben den Anforderungen an Brandschutz zudem durch ihre einfache Verlegbarkeit und Flexibilität.
- Außergewöhnliche Flexibilität für eine einfachere Handhabung
- Reibungslose Verlegung innerhalb komplexer Infrastrukturen
- Zuverlässige Leistung sowohl bei festen Installationen als auch bei Aufbauten mit gelegentlicher Bewegung ohne Zugbelastung
Diese Eigenschaften verkürzten die Installationszeit und trugen dazu bei, die Arbeiten vor Ort während des Projekts zu optimieren.
3. Für langfristige Leistung ausgelegt
Stadionumgebungen können schwierige elektrische und umgebungsbedingte Bedingungen mit sich bringen. Die dort eingesetzten Produkte müssen diesen Umgebungsanforderungen gerecht werden. Die ausgewählten Leitungen von LAPP sind ausgelegt für:
- Universellen Einsatz in maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
- Einsatz in trockenen und feuchten Räumen
- Widerstandsfähigkeit gegen mittlere mechanische Beanspruchung
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen – ein wichtiger Faktor angesichts der Belastungsintensität bei großflächigen Außeninstallationen
Diese Langlebigkeit gewährleistet, dass das Beleuchtungssystem während seiner gesamten Lebensdauer eine konstante Leistung erbringt.
Eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Fachkompetenz basiert
Der Erfolg des Projekts wurde durch die enge Zusammenarbeit zwischen McSherry Electrical, Musco Lighting und LAPP ermöglicht.
Für LAPP unterstreicht die Mitwirkung an einem derart hochkarätigen Projekt die Rolle des Unternehmens nicht nur als Lieferant, sondern auch als technischer Partner. Brendan Maher, Business Development Manager für Irland, unterstützte den Prozess, indem er wichtige technische Informationen zusammenfasste und die Produktauswahl des Kunden auf Passgenauigkeit für das Projekt sicherstellte.
Durch die Bereitstellung zuverlässiger, sicherheitsorientierter und einfach zu installierender Verbindungstechnologie trug LAPP dazu bei, die präzise Steuerung, die dynamischen Lichteffekte und die kompromisslosen Sicherheitsstandards zu ermöglichen, die das neue Beleuchtungssystem des Croke Park auszeichnen.
Die Zukunft der Live-Erlebnisse beleuchten
Das modernisierte Beleuchtungssystem des Croke Park schlägt ein neues Kapitel für einen bereits ikonischen Veranstaltungsort auf. Die Anlage erfüllt nicht nur die Anforderungen des Spitzensports, sondern eröffnet auch neue kreative Möglichkeiten für Konzerte, Zeremonien und Gemeinschaftsveranstaltungen. Von synchronisierten Lichtshows bis hin zu reaktionsschnellen Farbeffekten, die die Atmosphäre elektrisieren – das Stadion ist nun bestens gerüstet, um unvergessliche Erlebnisse zu bieten.
Das Projekt zeigt, was möglich ist, wenn innovatives Design, fachkundige Technik und eine hochwertige elektrische Infrastruktur zusammenkommen. Für LAPP ist es ein stolzes Beispiel dafür, wie die Technologie des Unternehmens zu sichereren, dynamischeren und zuverlässigeren Umgebungen beiträgt – selbst an den größten und berühmtesten Veranstaltungsorten.
Während der Croke Park weiterhin Schauplatz für Momente ist, die eine Nation bewegen, wird LAPP Teil des unsichtbaren, aber unverzichtbaren Rückgrats sein, das das Stadion zum Strahlen bringt.