Eigentlich ist Fabian Friedrich gelernter Zimmermann. Und er hatte einen guten Draht zum Studio Babelsberg, wo er für Filmproduktionen im In- und Ausland viele Kulissen baute. Die Idee für seine Firma kam ihm, als bei einem Filmdreh erstmals in den 1990er Jahren ein mit Helium gefüllter Leuchtballon einer französischen Firma zum Einsatz kam, um das Set nachts auszuleuchten. „Das war zur damaligen Zeit eine gänzlich neue Art der Beleuchtung von großen Flächen in der Nacht. Endlich wurde das Licht entfesselt und eine große selbstleuchtende Fläche konnte über dem Set schweben“, erzählt Fabian Friedrich, denn bisher mussten zur Ausleuchtung schwerfällige Kräne und Steiger verwendet werden.

2001 gründete Fabian Friedrich sein Unternehmen und startete mit dem Verleih. Aber schon bald fing er mit seinem Elektriker an, selbst die Leuchtballons für die Filmsets zu entwickeln. Eines war klar: Alle Komponenten mussten möglichst leicht sein – auch die Steckverbinder. „Wir benötigten einen möglichst kleinen, leichten Stecker, der hohe Strombelastung ermöglicht und mit dem Ballon mitfliegen kann. Mein Elektriker kannte LAPP. Die Beratung durch den lokalen Applikationsingenieur von LAPP verlief unkompliziert und wir wurden schnell fündig“, so Fabian Friedrich. Die Wahl fiel auf den Industriesteckverbinder EPIC® Power LS1, der auch besonders robust gegen Schläge und Umwelteinflüsse ist. Seither ist Fabian Friedrich den Verbindungslösungen von LAPP treu geblieben. „Die Qualität der Produkte und der Service sind super“, fügt er hinzu.
Je nach Anforderung können die Leuchtballons 10 bis 80 Meter hochsteigen. Die Ballons bestehen aus einer heliumdichten und lichtdurchlässigen Spezialbeschichtung. Innen befindet sich die elektrische Einheit mit dem Leuchtmittel. Eine Kunststoffplatte unten am „Südpol“ schließt alles hermetisch ab. Dort ist auch der EPIC® Power LS1 Stecker integriert. Für die zuverlässige Verbindung nach unten sorgen ÖLFLEX® ROBUST 210 Anschluss- und Steuerleitungen, die 220 Volt oder aber auch Starkstrom mit 380 Volt übertragen.
Fabian Friedrich und sein Team entwickeln und fertigen ihre Helium-Ballone nach den jeweiligen Anforderungen am Filmset wie Beleuchtungshöhe, Lichtleistung und Lichtfarbe. Und da muss immer ganz genau gerechnet werden. Denn jeder Kubikmeter Helium erzeugt einen Auftrieb von 1,1145 kg. Das heißt: das Gewicht jeder Komponente für den Ballon – von der lichtdurchlässigen Spezialbeschichtung für die Hülle, über den Leuchtkörper bis zur Platine und zum Steckverbinder – muss einkalkuliert werden. Allein die Kunststoffhüllen sind je nach Anforderung für sechs bis 81 Kubikmeter Helium konzipiert. „Bei uns zählt jedes Gramm“, bringt es Fabian Friedrich auf den Punkt.
Mittlerweile verfügt die Firma blberlin über rund 70 verschiedene Ballon-Varianten und ebenso viele unterschiedliche Steuereinheiten mit Kabeln und Steckern, die quasi „plug and play“ in den Ballons installiert werden können. Aktuell entwickelt das Team neuartige LED-Ballons, bei denen die Steckverbinder noch kompakter sein müssen.
„Auch hierfür werden wir eine maßgeschneiderte Lösung austüfteln“, so Joachim Strobel Produktmanager für EPIC® Steckverbinder bei LAPP.


Info: EPIC® Industriesteckverbinder
EPIC® ist der geschützte Markenname der Steckverbinder Environmental Protected Industrial Connectors von LAPP. EPIC® Steckverbinder sind zuverlässige Steckverbindungen für Industrieanwendungen beispielsweise im Maschinebau, im Schaltschrank und in Außenanwendungen. Ob Rundsteckverbinder für Motion Control oder Rechteckstecker mit den robusten Steckergehäusen – Industriestecker von LAPP ermöglichen einfaches und sicheres Verbinden und Trennen von Kabeln und Leitungen. Internationale Zertifizierungen erlauben den Einsatz rund um den Globus.

Video: © LAPP EPIC® Industriesteckverbinder – We Connect Innovations
Download Broschüre Download Flyer