LAPP
Das Bild zeigt einen grün erleuchteten Tunnel in einem Untertagebergwerk.

Das Expertenteam von IoT Automation hat ein softwaregesteuertes intelligentes Beleuchtungssystem mit dem Namen Firefly Smart Lighting System entwickelt, das auch sichere Evakuierungen und Notfallmaßnahmen in Untertagebergwerken ermöglicht. Die benötigten Kabelbäume orderte das Unternehmen ursprünglich von einem Lieferanten aus China. Auch ÖLFLEX® Instrumentenkabel von LAPP gehörten zum Bestellportfolio. Allerdings gab es wegen der komplexen Anforderungen immer wieder Probleme mit der Lieferung, so dass sich das Unternehmen zunächst dafür entscheid, die Kabelbäume selbst zu konfektionieren und die benötigten Kabel direkt bei LAPP Australien zu kaufen.

Das Bild zeigt einen Arbeiter beim Installieren von einem intelligentem Beleuchtungssystem in einem Untertagebergwerk.

Aber LAPP kann viel mehr, als nur Kabel herzustellen und zu liefern. Das Unternehmen versteht sich als Systemlieferant und Entwicklungspartner, wenn es um maßgeschneiderte Verbindungslösungen geht. Deshalb rief Robin Paine, Geschäftsführer & Mitgründer von IoT Automation, bei LAPP Australien an, und fragte, ob er die benötigten, fertig konfektionierten Kabelbäume nicht auch direkt bei LAPP in Australien beziehen könne. Kein Problem für das LAPP Team „Down Under“. „Wir erhielten Zeichnungen und Zielpreise, gefolgt von einer Nutzungsprognose. Und in Abstimmung mit den LAPP Kollegen in Singapur konnten wir dem Kunden auch garantieren, dass alle Kabel in unserem Lager in Eastern Creek zur Verfügung stehen und dass damit keine zeitaufwändigen Transportzeiten anfallen“, berichtet Simon Pullinger, Geschäftsführer von LAPP Australien stolz.

LAPP Australien, das auch über Büros in den USA und Chile verfügt, hat über ein großes Lager mit über 3.000 Produktlinien, die sofort für den Versand am selben Tag bereit stehen. Das hat auch IoT Automation überzeugt. „Wir suchten einen Partner, bei dem wir unsere Kabelbäume just-in-time und ohne zeitliche Verzögerungen und Ausfallzeiten bestellen können. Mit den Kabelbäumen von LAPP können wir uns wieder auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und dafür sorgen, dass unser Firefly Smart Lighting System in der Bergbauindustrie noch stärker zur Anwendung kommt,“ betont Robin Paine.

Das Firefly Smart Lighting System ist ein robustes, zweckmäßiges und intuitives System, das die Sichtbarkeit, den Arbeitsablauf und vor allem die Sicherheit im Bergwerk verbessert. Es ist mit einem zentralen Kontrollserver vernetzt, der die Firefly UPS Control Panels unter Tage zentral koordiniert. Diese Firefly-USV-Kontrollfelder steuern die Beleuchtung, indem sie die Firefly-LED-Beleuchtungsmodule mit batteriegepuffertem Strom und Kommunikation versorgen. Die Firefly UPS Control Panels können als eigenständige Beleuchtungszelle betrieben werden oder sie können mit dem zentralen Kontrollserver verbunden werden, um ein standortweites intelligentes Beleuchtungsnetzwerk zu bilden. Die mehrfarbige, adressierbare LED-Baugruppe von Firefly kann je nach Bedarf rote, grüne, gelbe, blaue oder weiße Tunnelbeleuchtung bereitstellen. Sie ist zudem für die Bereitstellung von Not- oder Evakuierungsbeleuchtungsstufen für Untertagearbeiter konzipiert.

Das Bild zeigt ein Hochleistungs-LED in einem Untertagebergwerk.

Jedes Modul hat einen eingebauten 1,5Ah +3,7VDC Lithium-Polymer-Akku (LiPo), der eine Betriebszeit von drei Stunden ermöglicht. Sollte das Verbindungskabel zwischen der Firefly-Leuchte und dem USV-Bedienpanel einmal beschädigt oder durchtrennt werden, ist dies eine wesentliche Ausfallsicherung. Mit abnehmendem Batteriestand wird die Intensität der Firefly-Leuchte langsam reduziert, so dass eine längere Laufzeit erreicht werden kann.

Die 18 Hochleistungs-LEDs in Firefly bieten einen weiten Abstrahlwinkel von 110-135 bei gleichzeitig hoher Leistungseffizienz. Dadurch wird eine maximale Belichtung und Sichtbarkeit für die Arbeiter erreicht. Bei einem Abstand von 20 m zwischen den Firefly-Modulen kann in einem 5 x 5 m großen Bergwerkstunnel eine Beleuchtungsstärke von über 70 Lux erreicht werden.

Die Firefly-Module werden mit einer Spannung von 6-60 VDC versorgt und über einen RS485-Kommunikationsbus gesteuert, wobei beides über vieradrige Instrumentenkabel INSTRUM RE-Y(ST)Y und INSRUM RE-Y(ST)YRY von der Firefly-USV-Steuertafel geliefert wird. Das bedeutet, dass die hochintensiven Firefly-Leuchten problemlos an 20 m langen Kreuzungen entlang des Tunnels platziert werden können.

Jede Firefly-Leuchte ist mit einem 802.11b/g/n Wi-Fi und Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) Funkgerät ausgestattet, um im Falle einer Beschädigung des Steuerkabels einen redundanten drahtlosen Kommunikationspfad bereitzustellen. Diese Funktion ermöglicht es jeder Firefly-Einheit, einen Wi-Fi- oder BLE-Tag mit einer Genauigkeit von 20 m zu verfolgen und zu positionieren. Außerdem können die Firefly-Leuchten drahtlos mit anderen Bluetooth-Geräten wie seismischen und bodengestützten Instrumenten verbunden werden.

IoT Automation ist mittlerweile weltweit aktiv und verfügt über Niederlassungen in der Mongolei und Indonesien. Robin Paine: „Als Spezialist für drahtlose Sensornetzwerke ist es unsere Mission, die nächstbesten Technologien zu entwickeln und einzusetzen, auf die die Bergbauindustrie gewartet hat. Mit den maßgeschneiderte Verbindungslösungen von LAPP haben wir einen zuverlässigen Partner auf unserer Seite, der uns versteht und uns bei unserem Wachstumskurs weiter unterstützt.“

Videobild „IoT Automation: FireFly Smart Lighting: A World-First in Mine Safety and Emergency Communication“

Video: © IoT Automation: FireFly Smart Lighting: A World-First in Mine Safety and Emergency Communication