Sprechen wir über Kabel und Leitungen, müssen wir zunächst mit einem Missverständnis aufräumen: Beide Begriffe werden im Alltag häufig synonym verwendet, im technischen Sprachgebrauch unterscheiden sie sich jedoch. Leitungen kommen typischerweise in Gebäuden, Maschinen und Anlagen zum Einsatz und können je nach Bauart fest verlegt oder flexibel eingesetzt werden. Kabel sind in der Regel für besonders beanspruchende Anwendungen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verlegung im Erdreich, im Wasser oder in anderen anspruchsvollen Umgebungen. Die eindeutige Zuordnung erfolgt jedoch über die jeweiligen Normen und die konstruktive Ausführung. Welche Kabel und Leitungen es gibt, wo sie zum Einsatz kommen und welche Funktion sie erfüllen, haben die LAPP Expert:innen in einer Übersicht zusammengetragen.
Energieleitungen: Die Grundlage jeder Anlage
Energieleitungen dienen der Übertragung elektrischer Leistung. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Installationsleitungen, wie sie in Wohn- und Bürogebäuden für Steckdosen, Beleuchtung oder Schalter eingesetzt werden. In industriellen Anwendungen kommen häufig Niederspannungsleitungen zum Einsatz, die Maschinen, Produktionsanlagen oder Verteilungen mit Energie versorgen. Für die Stromübertragung über größere Entfernungen werden Mittel- und Hochspannungsleitungen verwendet, etwa in Stromnetzen, Umspannwerken oder bei Energieversorgern. Die Produktfamilie ÖLFLEX® POWER wurde von LAPP Expert:innen speziell für die Übertragung elektrischer Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt.
Steuerleitungen: Das Nervensystem von Maschinen
Während Energieleitungen elektrische Leistungen übertragen, sorgen Steuerleitungen für die Kommunikation innerhalb einer Maschine oder Anlage. Sie transportieren Schalt- und Steuersignale zwischen Steuerungen, Sensoren und Aktoren. Typische Einsatzgebiete sind dementsprechend der Maschinen- und Anlagenbau, die Fördertechnik sowie der Schaltschrankbau. Ohne Steuerleitungen könnten einzelne Komponenten nicht koordiniert zusammenarbeiten. Die ÖLFLEX® CLASSIC 110 von LAPP zählt zu den bekanntesten Steuerleitungen im Maschinen- und Anlagenbau und wird weltweit in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt.
Datenleitungen: Wenn Informationen fließen
Mit der fortschreitenden Digitalisierung gewinnen Datenkabel & -leitungen immer mehr an Bedeutung. Sie übertragen digitale Informationen zwischen Geräten, Maschinen und IT-Systemen. Zu den bekanntesten Datenleitungen zählen Ethernet-Kabel der Kategorien Cat 5e, Cat 6, Cat 6A oder Cat 7. Sie kommen in Bürogebäuden ebenso zum Einsatz wie in Produktionsanlagen oder Rechenzentren. In der industriellen Automatisierung werden darüber hinaus spezielle Feldbusleitungen genutzt, beispielsweise PROFIBUS- oder CAN-Bus-Anwendungen. Sie ermöglichen den Datenaustausch zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungen. LAPP hat hier beispielsweise die ETHERLINE® CAT.6A im Portfolio. Die leistungsfähige Ethernet-Leitung ermöglicht hohe Übertragungsraten und eine stabile Kommunikation zwischen Maschinen und IT-Systemen.
Industrial Ethernet: Die Basis für Industrie 4.0
Mit der Vernetzung von Maschinen und Anlagen entstehen neue Anforderungen an die Datenübertragung. Industrial-Ethernet-Leitungen sind speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Sie müssen elektromagnetischen Störungen, mechanischen Belastungen sowie Öl, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen standhalten. Zum Einsatz kommen sie unter anderem in PROFINET-, EtherCAT oder Ethernet/IP-Netzwerken. Sie bilden eine zentrale Grundlage für Industrie-4.0-Konzepte und die vernetzte Produktion. In Summe bedeutet das, Industrial-Ethernet-Leitungen müssen deutlich höheren Belastungen standhalten als klassische Büroverkabelungen. Die ETHERLINE® PN-Leitungen von LAPP wurden vom Stuttgarter Verbindungsspezialisten speziell für PROFINET-Anwendungen entwickelt.
Busleitungen: Kommunikation vieler Teilnehmer
Busleitungen ermöglichen die Kommunikation mehrerer Teilnehmer über ein gemeinsames Netzwerk. Sie werden in der Gebäudeautomation ebenso eingesetzt wie in Maschinensteuerungen oder Prozessanlagen. Bekannte Beispiele sind KNX-Systeme in industriellen Gebäuden oder Feldbuslösungen in der Industrieautomatisierung. Für PROFIBUS-Netzwerke in der Automatisierungstechnik bietet beispielsweise die UNITRONIC® BUS P8 FD eine robuste Lösung für die zuverlässige Kommunikation zwischen Steuerungen und Feldgeräten.
Glasfaserkabel: Hohe Datenraten über große Entfernungen
Wo große Datenmengen schnell und störungsfrei übertragen werden müssen, kommen Lichtwellenleiter (LWL) zum Einsatz. Statt elektrischer Signale übertragen sie Informationen mittels Licht. Glasfaserkabel bieten hohe Bandbreiten, große Reichweiten und sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Daher werden sie in Rechenzentren, Telekommunikationsnetzen, Campus-Netzwerken und zunehmend auch in industriellen Anwendungen eingesetzt. Wo hohe Bandbreiten und große Übertragungsstrecken gefragt sind, kommen HITRONIC®-Lichtwellenleiter von LAPP zum Einsatz – beispielsweise in industriellen Backbone-Netzwerken.
Schleppkettenleitungen: Entwickelt für Bewegung
In vielen Maschinen werden Leitungen permanent bewegt. Schleppkettenleitungen sind speziell für diesen Zweck ausgelegt, Millionen von Biegezyklen zu überstehen. Sie kommen beispielswese in Werkzeugmaschinen, automatisierten Lagersystemen, Förderanlagen oder Handling-Systemen zum Einsatz. Ihr Aufbau verhindert vorzeitigen Verschleiß trotz permanenter Bewegung. Ein bewährtes Beispiel aus diesem Bereich ist die ÖLFLEX® FD 855 CP, die von LAPP Ingenieur:innen speziell für hochdynamische Anwendungen in Energieführungsketten entwickelt wurde.
Robotikleitungen: Belastbar in drei Dimensionen
Industrielle Roboter stellen besonders hohe Anforderungen an Leitungen. Neben ständigen Biegebewegungen müssen sie häufig auch Verdrehungen und komplexe Bewegungsmuster aushalten. Robotikleitungen verfügen deshalb über spezielle Konstruktionen, die eine hohe Torsionsfestigkeit, Flexibilität und Abriebsfestigkeit gewährleisten. Sie werden in Industrierobotern, Cobots sowie automatisierten Montage- und Schweißanlagen eingesetzt. Ein Beispiel aus dem LAPP Portfolio: Die ÖLFLEX® ROBOT F1.
Servo- und Motorleitungen: Energie und Präzision für Antriebe
Moderne Antriebssysteme benötigen Leitungen, die Leistung und gegebenenfalls auch Steuerinformationen übertragen können.Servo- und Motorleitungen verbinden Motoren mit Frequenzumrichtern oder Servoreglern. Sie spielen eine zentrale Rolle in automatisierten Produktionsanlagen, Robotersystemen und hochdynamischen Bewegungsanwendungen. Genau für diese Herausforderung wurde bei LAPP etwa die ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP konzipiert.
Sensor- und Aktorleitungen: Die Verbindung zur Feldebene
Sensoren erfassen Informationen aus dem Prozess, Aktoren setzen Steuerbefehle um. Sensor- und Aktorleitungen sorgen dafür, dass beide zuverlässig mit der Steuerung kommunizieren. Sie sind heute aus der Fabrikautomation, Intralogistik oder Verpackungstechnik nicht mehr wegzudenken. Besonders verbreitet ist die UNITRONIC® SENSOR M12 von LAPP. Sie wird als konfektionierte Meterware für die Sensor- und Aktorverkabelung meist mit M8 oder M12-Steckverbindungen aus dem hauseigenen EPIC® Portfolio des Lösungsanbieters verkauft und eignet sich vor allem für flexible und dynamische Anwendungen – beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Intralogistik.
Hybridleitungen: Mehr Funktionen in einer Leitung
Ein wichtiger Trend in der Automatisierung sind Hybridleitungen, wie beispielsweise die ÖLFLEX® SERVO Hybrid von LAPP. Sie bündeln verschiedene Funktionen in einer einzigen Leitung, beispielsweise die Stromversorgung und Datenübertragung. Auf diese Weise sinkt der Verkabelungsaufwand, Installationen werden einfacher und Maschinen können kompakter konstruiert werden. Insbesondere in der Robotik und bei Servoantrieben bieten Hybridlösungen erhebliche Vorteile.
Sonderleitungen für besondere Anforderungen
Nicht jede Umgebung lässt sich mit Standardleitungen erschließen. Deshalb existieren zahlreiche Speziallösungen für extreme Bedingungen. Hochtemperaturleitungen kommen beispielsweise in Stahlwerken, Gießereien oder Industrieöfen zum Einsatz. Bahntechnikleitungen erfüllen besondere Anforderungen an Brand- und Rauchschutz. Offshore- und Marineleitungen müssen salzhaltiger Luft und Feuchtigkeit standhalten. In der Medizintechnik wiederum stehen Flexibilität, Zuverlässigkeit und Biokompatibilität im Vordergrund.
So vielfältig wie Anwendungen und Umgebungen auf unserer Welt sind, so vielfältig müssen auch die Verbindungslösungen sein, die zum Einsatz kommen. So kommt es immer wieder vor, dass Kund:innen mit ganz spezifischen Anforderungen auf LAPP zugehen, für die es eine spezielle Leitung oder ein spezielles Kabel erfordert, die es schlichtweg noch gar nicht auf dem Markt gibt. LAPP Expert:innen entwickeln dann gemeinsam mit den Kund:innen maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Egal welche Herausforderung Kund:innen an LAPP herantragen: der Stuttgarter Verbindungsspezialist findet für jede Anwendung eine Verbindungslösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten aus dem eigenen Produktportfolio.