LAPP Indien ist ein Komplettanbieter von Lösungen für Kabel- und Verbindungstechnik. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Einzeladern, Kabel, Steckverbinder und Verschraubungen. Es begann seine Tätigkeit im Jahr 1996 mit der Errichtung einer hochmodernen Produktionsstätte in Jigani, Bangalore, und ist in ganz Indien vertreten. Welches Produktportfolio für die Medizintechnik LAPP bietet, welche die Bedeutung Kabel für die Telemedizin und die Fernüberwachung von Patienten in Zeiten von COVID-19 haben, lesen Sie in folgendem Beitrag, welcher im Original in der indischen Fachzeitschrift Wire & Cable India publiziert wurde.
Wire & Cable India: LAPP Indien stellt Kabel für die Medizintechnik her. Beleuchten Sie die Kabel, die im Segment des Gesundheitswesens verwendet werden, näher. Wie unterscheiden sie sich von normalen Kabeln?
LAPP gehört zu den ersten Kabelherstellern, die das Potenzial Indiens in diesem Sektor erkannt und vor fast 23 Jahren ihre Tätigkeit hier aufgenommen haben. Heute ist LAPP Indien das größte Unternehmen in der APAC-Region und das zweitgrößte der LAPP-Gruppe mit zwei Produktionsstätten (eine in Bangalore und eine in Bhopal), die über 9000 Kunden beliefern.
LAPP Indien deckt den Bedarf an Kabel- und Verbindungstechnik in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien, U-Bahn, Häfen, Eisenbahn, Metall und Bergbau, Automobil und Automatisierungskraftwerke (nuklear und thermisch).
Im letzten Jahr ist die Gesundheitsbranche aufgrund der Pandemie gewachsen und der Fokus liegt stark auf der Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur. Medizinische Geräte werden in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt, weshalb die Kabel qualitativ hochwertig und anpassungsfähig sein und die hohen Anforderungen an Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllen müssen. Glasfaserkabel und fortschrittliche Netzwerk-Ethernet-Kabel sind für alle Vorgänge in einer medizinischen Einrichtung von entscheidender Bedeutung – von der Aufzeichnung bis hin zu den medizinischen Geräten. Diese Kabel müssen auch größere Daten übertragen, da medizinische Verfahren wie Röntgen- und Radiologie-Bildgebung komplexe Informationen sammeln. Sie müssen eine hohe Geschwindigkeit und Echtzeit-Datenübertragung gewährleisten.
Aus diesem Grund benötigen Kabel, die in medizinischen Laboren und Krankenhäusern verwendet werden, eine hohe Bandbreite und die Fähigkeit, Daten innerhalb von Sekunden zu übertragen. Da das Gesundheitswesen rund um die Uhr arbeitet, müssen die Kabel vor allem zuverlässig und sehr sicher sein.
WCI: Erzählen Sie uns von dem für das Gesundheitssystem spezifische Produktportfolio. Beschreiben Sie auch die wichtigsten Stärken.
LAPP ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen und Markenprodukten im Bereich Kabel- und Verbindungstechnik. Unsere Produktpalette reicht von Strom- und Steuerkabeln, Industriesteckverbindern und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungskabeln bis hin zu Schutzrohren, Verschraubungen und Kabelmarkierern.
Im Segment des Gesundheitswesens sehen wir vor allem Leistungs- und Steuerkabel sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungskabel von LAPP im Einsatz. ÖLFLEX® UNIPLUS, LiYY, LiYCY, UNITRONIC® LiHCH (TP) UL MTW Single & Multi-Cores, ÖLFLEX® CLASSIC 110, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY und ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY sind, zusammen mit Ringkabelschuhen, Kabelverschraubungen, Leitungen und Spiralkabeln, einige der am häufigsten verwendeten Kabel. Verwendet werden sie in Ventilatoren, Röntgengeräten, Patientenüberwachungssystemen (PMS), Beatmungsgeräten, Sauerstoffkonzentratoren, Bioöfen, Bioreaktoren, Dentalgeräten, Roboterchirurgiegeräten, Katheterlaboren und bei der Strahlentherapie zur Krebsbehandlung.
All unsere Kabel sind schnell konfektionierbar, schwer entflammbar und sorgen für eine sichere und präzise Datenübertragung. Sie sind zäh und beständig gegen heiße und kalte Temperaturen, Korrosion und Säuren. Sie haben einen großen Klemmbereich, sind halogenfrei, verfügen über eine optimale Zugentlastung und sind verwindungssteif. Darüber hinaus sind sie zuverlässig, robust und verfügen über eine Kupferschirmung, die den EMV-Anforderungen entspricht und vor elektromagnetischen Störungen schützt.
WCI: Planen Sie in naher Zukunft eine neue Ergänzung zu Ihrem Produktsortiment?
LAPP Indien entwickelt ständig Innovationen, um den Herausforderungen der Branche und den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Innovation ist ein zentraler Leitgedanke bei LAPP. Während wir derzeit Kabel als Komponente für medizinische Geräte anbieten, prüfen wir auch Möglichkeiten, komplexe Kabelbaumlösungen für das medizinische Ökosystem bereitzustellen.
WCI: Könnten Sie bitte die globale Präsenz der medizinischen Kabel von LAPP definieren?
LAPP beliefert das medizinische Segment weltweit. In Indien bezieht einer der größten Hersteller von medizinischen Geräten 90 Prozent seines Kabelbedarfs von LAPP Indien . Wir beliefern auch den Wartungsmarkt nach Bedarf. In dem Maße, wie dieses Segment wächst, wird auch die Präsenz von LAPP in diesem Bereich zunehmen. „LAPP Indien ist ständig auf der Suche nach Innovationen, um den Herausforderungen der Branche und den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.“
WCI: Wie groß ist das Marktpotenzial für medizinische Kabel in Indien?
Mit der COVID-19-Pandemie hat die medizinische Industrie einen Wandel erfahren. Es gibt viele Möglichkeiten für das indische Gesundheitssystem, insbesondere durch die wachsende Nachfrage nach verbesserter Infrastruktur und besserer Gesundheitsversorgung. Im vergangenen Jahr hat man sich verstärkt auf die Entwicklung von Einrichtungen zur Telemedizin und Fernüberwachung von Patienten konzentriert. Mit der dritten COVID-19-Welle, die im Oktober/November ihren Höhepunkt erreichen wird, sehen wir einen verstärkten Schub für neue und verbesserte medizinische Geräte, sowohl für die Patientenversorgung und -diagnose vor Ort als auch aus der Ferne. Gegenwärtig macht der Kabelmarkt etwa 20 Prozent des Marktes für medizinische Geräte aus und für die kommenden Monate sehen wir „Healthcare & Medical Equipment“ als eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente.
WCI: Wie hat sich die Pandemie auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
Aufgrund der Abriegelungen und Ausgangssperren mussten wir im Jahr 2020 eine Verlangsamung hinnehmen, haben uns aber in diesem Jahr wieder erholt. Für uns als Hersteller von Kabeln und Verbindungstechnik haben sich neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Neben dem Ausbau unserer Präsenz im Gesundheitswesen haben wir auch Expansionspläne in den Bereichen Baudraht und Solarprodukte. Nach den Schließungen haben die indischen Investitionen in die Infrastruktur zugenommen, insbesondere durch den „Make in India“-Boom. Indien ist die drittgrößte Bauindustrie der Welt und stellt einen riesigen ungenutzten Markt dar.
WCI: Erläutern Sie Ihre Zukunftspläne und die Technologieinitiativen, die das Unternehmen vorantreiben.
Für den indischen Markt wird bis 2023 ein Wachstum von 10,3 % für isolierte Drähte und Kabel prognostiziert, was vor allem auf die wachsenden staatlichen Investitionen in Infrastrukturprojekte zurückzuführen ist. Branchen wie das Transportwesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Öl- und Gasindustrie sowie die industrielle Kommunikation werden zu den wichtigsten Antriebskräften für die Draht- und Kabelindustrie gehören.
Wir konzentrieren uns auch auf neue Initiativen in Bereichen wie E-Mobilität, medizinische Geräte und die pharmazeutische Industrie. Auch in der Solarenergie sehen wir ein großes Potenzial. LAPP entwickelt seit über einem Jahrzehnt innovative Verkabelungs- und Verbindungslösungen für Photovoltaikanlagen. Unsere Wachstumsstrategie konzentriert sich weiterhin auf die Lokalisierung von Solarprodukten für Indien mit Preisvorteilen für den Kunden.