Architekturglas ist die Kernkompetenz am Standort Neuhausen-Hamberg, wo man riesige Anlagen zur Herstellung von Isolierglas fertigt. Und die Nachfrage danach nimmt mit steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Schalldämmung weltweit zu. Isolierglas, das auf Maschinen von Bystronic glass hergestellt wurde, steckt beispielsweise im Oscar Niemeyer Tower in Rio, der O2 World in Berlin oder dem Shanghai Tower. Und selbst im höchsten Gebäude der Welt – dem Burj Khalifa in Dubai – ist ein bisschen Bystronic glass drin.
Ein Erfolg, kommt vom stetigen Verbessern. Zum Beispiel durch den Einsatz von komplett vorkonfektionierten ÖLFLEX® CONNECT Schleppketten von LAPP. Ursprünglich hatte das Unternehmen seine Schleppketten selbst konfektioniert. Weil LAPP nun die kompletten Konfektionen geliefert hat, konnte man die Durchlaufzeiten von acht auf eine Stunde verkürzen. Auch der logistische Aufwand wurde reduziert, denn LAPP liefert die Ketten just in time.

Eine klassische Isolierglas-Fertigungslinie misst in der Regel zwischen 50 und 70 Meter. Wenn der Kunde viele gleichartige Gläser fertigt, spielt eher die Taktzahl eine Rolle. Auch dafür gibt es bei Bystronic glass die passende Anlage, die zwischen 800 und 1200 Isolierglaseinheiten pro Schicht fertigen kann. Aber es sind auch größere Dimensionen möglich. Eine der größten Isolierglas-Produktionslinien, die Bystronic glass je gebaut hat, hat eine Rekordlänge von 160 Metern und ist für Isoliergläser von bis zu 18 mal 3 Metern konzipiert.

Für die riesige Fertigungslinie hat LAPP nach den Vorgaben von Bystronic glass eine Schleppkette konzipiert und vorkonfektioniert. Bei der Schleppkette handelt es sich um eine SILVYN® CHAIN 445 MU Schleppkette für hochdynamische Anwendungen. Sie ist 2,7 Meter lang und besteht aus Kunststoff mit aufklappbaren Rahmenstegen. Auch die Bestückung erfolgte kundenindividuell. So kommt in der Kette die halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P zum Einsatz. Auf Kundenwunsch wurden ÖLFLEX® CONNECT SERVO-Konfektionen nach Siemens-Standard eingesetzt. Bei diesen Servokonfektionen werden Kabel und Stecker teilautomatisch verbunden. Das bringt deutliche Vorteile für Qualität, Verfügbarkeit und Abschirmwirkung. Unter anderem ist die Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen um 400 Prozent besser als bei herkömmlichen Lösungen. Für den Datenaustausch sorgt eine UNITRONIC® BUS PB Profibus-Leitung, die mit einem M12 Stecker konfektioniert wurde. Außerdem stecken in der Kette Schläuche für andere Medien.


LAPP bietet unter dem Namen LAPP Harnessing Solutions komplette Lösungen und Engineering-Dienstleistungen zu Kabelsystemen an. Das LAPP Harnessing Solutions Programm ruht auf drei Säulen: ÖLFLEX® CONNECT CABLES umfasst klassische Kabelkonfektionen. ÖLFLEX® CONNECT CHAIN bezeichnet Design und Konfektion kompletter Schleppketten. ÖLFLEX® CONNECT SERVO hingegen steht für die Konfektion von Servoleitungen. Bei diesen Servokonfektionen handelt es sich um Produkte nach den Standards der Antriebshersteller. LAPP hat Standorte in Europa, Asien und Amerika und kann, dank der globalen Aufstellung, bezüglich der Engineering-, Beratungs- und Produktionskompetenz global gleich hohe Qualitätsstandards garantieren.

Video: ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – Schleppkettensysteme von LAPP