Genau vor dieser Situation stand auch ein Hersteller solcher Flugzeugschlepper, dessen Fahrzeuge technisch immer komplexer werden und zunehmend elektrische Bauteile enthalten. „Der Kunde war auf der Suche nach einem Partner, der mehr übernimmt als die reine Lieferung von Komponenten. Unser Ziel war es daher von Anfang an, möglichst viel Wertschöpfung zu übernehmen und einbaufertige Lösungen bereitzustellen“, erklärt Anna Schüller, Business Development Harnessing bei LAPP. Neben hoher Produktqualität waren vor allem Lieferzuverlässigkeit, technische Unterstützung und die Entlastung der eigenen Fertigung entscheidende Anforderungen des Kunden. Die Zusammenarbeit mit LAPP, einem der führenden Anbieter für integrierte Lösungen aus dem Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, entstand Anfang 2025 über den LAPP Außendienst und entwickelte sich schnell zu einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt. Bislang hatte der Kunde einen Teil seiner Leitungskonfektionen und komplexe Box Build-Lösungen selbst gefertigt und dort Ressourcen gebündelt, die eigentlich an anderer Stelle benötigt wurden. „Seit der Flugverkehr wieder stärker zugenommen hatte, stieg auch die Nachfrage nach den Flugzeugschleppern des Kunden“, erklärt Anna Schüller. Die wachsende Produktion wurde jedoch für den Kunden zunehmend zur Herausforderung. Der Hersteller suchte deshalb nach einem Partner, der komplette elektrische Baugruppen übernehmen und technische Fragen direkt mit den zuständigen Fachleuten klären konnte.
Hochvoltleitungen für den Antrieb
Eine zentrale Rolle in elektrischen Flugzeugschleppern spielen die benötigten Hochvoltleitungen. Sie übertragen die Energie vom Batteriesystem zum Antrieb und müssen dabei unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen zuverlässig funktionieren, also Anforderungen erfüllen, die eine Standardleitung nicht immer abdeckt. Die technische Lösung fand sich innerhalb der LAPP Gruppe: Beim italienischen LAPP Team war bereits eine Hochvoltsilikonleitung, die ÖLFLEX® HV EV, verfügbar, die für die anspruchsvolle Umgebung des Kunden geeigent war. „Das Schöne an diesem Projekt war, dass wir sehr schnell auf das Wissen und die Lösungen innerhalb der LAPP Gruppe zugreifen konnten, um das Beste für den entsprechenden Anwendungszweck des Kunden zu finden“, so Schüller. Auch die Wahl des Materials hatte gute Gründe: Flugzeugschlepper sind ganzjährig im Freien unterwegs und müssen sowohl niedrigen Temperaturen im Winter als auch sommerlicher Hitze standhalten. Der Silikonmantel der Leitung bleibt auch bei Kälte flexibel, ist temperaturbeständig und erleichtert im Vergleich zu Mänteln aus PUR oder PVC die Verarbeitung bei anspruchsvollen Einbausituationen. Auch der relativ große für die Lösung benötigte Leitungsquerschnitt von 95mm2 stellte für LAPP kein Problem dar.
Maßgeschneiderte Hochvolt-Konfektionen
Im nächsten Schritt galt es, aus den Leitungen einbaufertige Hochvolt-Konfektionen zu fertigen. Besonders wichtig waren dabei reproduzierbare Fertigungsprozesse sowie eine zuverlässige Qualitätssicherung. „Bei Hochvolt-Anwendungen genügt es nicht, einzelne Arbeitsschritte sauber auszuführen. Entscheidend ist, dass jeder Prozess zuverlässig funktioniert und jede Konfektion exakt geprüft wird. Deshalb haben wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen die Fertigungs- und Prüfabläufe detailliert abgestimmt“, erläutert Schüller. So entstand eine Lösung, die exakt auf die Anforderungen der neuen Fahrzeuggeneration des Kunden zugeschnitten ist.
Parallel zu den Hochvolt-Konfektionen übernahm LAPP außerdem die Fertigung der kompletten Box-Build-Lösungen für den Kunden und entlastete so dessen Produktion zusätzlich.
Vom Komponentenlieferanten zum Systempartner
Mittlerweile fertigt LAPP für den Hersteller mehrere Baugruppenvarianten mit insgesamt mehr als 290 unterschiedlichen Komponenten. Vor der Auslieferung werden jeweils mehr als 600 Prüfpunkte kontrolliert. „Wir konnten den Kunden gleich in zwei Bereichen unterstützen“, so Anna Schüller. „Einerseits bei den Hochvolt-Konfektionen und andererseits bei den elektrischen Baugruppen. Für die Prüfung haben wir eigens ein neues Prüffeld aufgebaut. Dadurch erhält der Kunde komplett geprüfte und sofort einsetzbare Lösungen.“
Was Anfang 2025 mit der gemeinsamen Suche nach einer passenden Hochvolt-Lösung begann, hat sich inzwischen zu einer umfassenden Partnerschaft entwickelt, die noch weiter ausgebaut wird. „Für unsere Kunden geht es längst nicht mehr nur um die passende Leitung, sondern um die gesamte Verbindungslösung. Genau hier können wir unsere Stärken bündeln und unsere Kunden nachhaltig entlasten“, fasst Schüller zusammen. Beide Unternehmen wollen auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. „Wir haben festgestellt, dass beide Unternehmen ähnlich aufgebaut sind und sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Und durch diese gute Partnerschaft können wir dem Kunden für alle Herausforderungen auch eine Eins-zu-Eins-Betreuung und eine ständige Erreichbarkeit bieten.“