LAPP

Der Oslofjord vor den Toren der norwegischen Hauptstadt ist ein beliebtes Ausflugsziel. Wer im Sommer an seinem Ufer sitzt, ahnt jedoch kaum, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt: Jahrzehntelange Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft haben das Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Überdüngung führt zu einem Überschuss an Stickstoff, der ein massives Wachstum von Algen begünstigt. Sterben diese ab, verbraucht ihre Zersetzung große Mengen Sauerstoff im Wasser. Die Folge: Fische, Pflanzen und das gesamte ökologische System leiden unter Sauerstoffmangel.

Die norwegische Regierung hat darauf mit strengeren Einleitgrenzwerten reagiert. Für die Kommunen entlang des Fjords bedeutet dies, ihre Kläranlagen auf ein neues Niveau zu bringen, das auch unter wechselnden Umweltbedingungen zuverlässig arbeitet. Davon betroffen ist unter anderem die rund 90 Kilometer südlich von Oslo gelegene Stadt Fredrikstad, wo die intensive Landwirtschaft der Umgebung zu erhöhten Nährstoffeinträgen führt. Deshalb entsteht dort mit FARA eine neue, zukunftsweisende Kläranlage für Fredrikstad und Hvaler. Ziel der Anlage ist es, Abwasser künftig deutlich effizienter zu reinigen und so zur Erholung des Ökosystems beizutragen. Auftraggeber und Betreiber ist FREVAR KF, der kommunale Spezialist für Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung, Energierückgewinnung und Abfallwirtschaft. Damit ein solches Konzept im industriellen Alltag zuverlässig funktioniert, braucht es neben ausgefeilter Verfahrenstechnik auch eine leistungsfähige Automatisierungs- und Elektrotechnik.

FREVAR betreibt die zentrale Umwelt- und Versorgungsinfrastruktur für die Region Fredrikstad.
Blick in die Anlage von FREVAR KF.

Diese wird von Moss Elektro installiert, das bei der Umsetzung auf Verbindungslösungen von LAPP setzt. Der weltweit führende Anbieter integrierter Lösungen für Kabel- und Verbindungstechnologie sorgt damit für die zuverlässige Übertragung von Energie, Steuerungs- und Datensignalen innerhalb der Anlage, auch unter herausfordernden EMV-Bedingungen. Kristoffer Pettersen, Leiter des Geschäftsbereichs Industrie- und Gewerbemärkte bei Moss Elektro, erläutert: „Gerade aufgrund der langen Leitungslängen und der Vielzahl an Frequenzumrichtern benötigten wir Verbindungstechnologie mit hoher EMV-Sicherheit. Die Lösungen von LAPP bieten uns die nötige Stabilität und Planungssicherheit.“

Blaupause für die nächste Generation von Kläranlagen

Mit FARA verfolgt FREVAR KF einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über die reine Abwasserreinigung hinausgeht. Seit dem Baustart im Jahr 2023 entsteht in Øra ein Anlagenkomplex mit Gebäuden für Vorbehandlung und biologische Reinigung einschließlich Verwaltungsbereich, einem separaten Schlammbehandlungsgebäude sowie zwei Faultürmen.

Die Anlage ist Teil einer umfassenden Kreislaufwirtschaftsstrategie und soll künftig ihren Energiebedarf selbst decken beziehungsweise sogar übertreffen. Dazu tragen Photovoltaikanlagen auf den Dächern, Wärmerückgewinnung sowie die Nutzung von Klärschlamm zur Biogaserzeugung bei. Das gewonnene Biogas dient unter anderem als Kraftstoff für Busse in Fredrikstad. Langfristig soll die Kläranlage energiepositiv betrieben werden, also mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Mit der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2026 gilt das Projekt bereits heute als Vorbild für künftige energie- und ressourceneffiziente Kläranlagen.

FARA nutzt moderne Verfahren zur Energie- und Ressourcenrückgewinnung, um die Wasserqualität im Oslofjord-Gebiet zu verbessern.

Technologisch setzt FARA auf das biologische MBBR-Verfahren (Moving Bed Biofilm Reactor). Dabei besiedeln Mikroorganismen frei bewegliche Biofilmträger, die in durchströmten Reaktoren ständig in Bewegung gehalten werden. Durch ihre große Oberfläche entsteht eine hohe Biomassedichte, die auch bei schwankender Belastung einen stabilen Abbau von Stickstoff, Phosphor und Schwebstoffen ermöglicht. Die Anlage ist darauf ausgelegt, den Stickstoffeintrag um bis zu 85 Prozent zu reduzieren und damit die Ursache der Überdüngung direkt zu bekämpfen. FARA wäre die erste Kläranlage Norwegens, die eine derart hohe Stickstoffreduktion erreicht.

Wenn 100 Meter die Installation vereinfachen

Das Projekt stellt die Beteiligten gleichzeitig vor eine Reihe technischer Herausforderungen. Die Anlage umfasst rund 130 frequenzumrichtergesteuerte Antriebe, Pumpen und Lüfter mit Leistungen von bis zu 11 kW. Hinzu kommen drei große Antriebe für Archimedische Schraubenpumpen mit jeweils 250 kW Leistung.

Jede dieser Schraubenpumpen ist rund 20 Meter lang, hat einen Durchmesser von etwa 2,5 Metern und hebt das Abwasser mitsamt Feststoffen um etwa zehn Meter an, um den notwendigen Höhenunterschied für die nachfolgenden Prozesse zu überwinden. Im Regelbetrieb laufen zwei der drei Pumpen parallel, während die dritte als Reserve für Wartungsarbeiten oder erhöhte Zuflüsse dient. Die gesamte Anlage folgt diesem Redundanzprinzip.

Eine Besonderheit erschwert die Verkabelung zusätzlich: Die Frequenzumrichter befinden sich zentral in den Schalträumen, während die Motoren über das gesamte Werksgelände verteilt sind. Dadurch entstehen Leitungslängen von bis zu 100 Metern zwischen Umrichter und Motor.

Solch große Distanzen wirken sich unmittelbar auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aus. Frequenzumrichter erzeugen ihre variable Ausgangsspannung über Pulsweitenmodulation mit steilen Schaltflanken und hohen dv/dt-Werten. Dadurch entstehen hochfrequente Störströme im Bereich von 3 Kilohertz bis 1 Megahertz. Neben lokaler Einkopplung an Antrieb und Motor koppeln diese Ströme kapazitiv innerhalb der Motorleitungen in das Erdungssystem ein. Mit zunehmender Leitungslänge steigen die sogenannten Common-Mode-Ströme entsprechend an.

Obwohl Leistungs-, Steuerungs- und Datenleitungen auf getrennten Kabeltrassen verlegt wurden, um direkte elektromagnetische Einkopplungen zu minimieren, fließen die Common-Mode-Ströme über das gesamte Erdungs- und Potenzialausgleichsnetz der Anlage zurück. Da die Schirme von Kommunikations- und Messleitungen üblicherweise geerdet sind, lassen sich leitungsgebundene Störungen über gemeinsame Erdungs- und Schirmsysteme nicht vollständig vermeiden. Hochfrequente Störungen aus den motorseitigen Umrichterkreisen können sich dadurch bis in die Kommunikationsinfrastruktur ausbreiten und insbesondere bei langen Motorleitungen und einer großen Anzahl von Antrieben die Signalqualität beeinträchtigen.

Im Schaltschrank der Anlage sind Profibus-Leitungen sowie die 718 CH zeroCM-Leitung des Stuttgarter Verbindungsspezialisten LAPP verbaut.
Neun Kilometer der ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM von LAPP wurden in der Anlage verlegt.

Zusätzlich erhöht eine Netzwerkarchitektur mit drei Schalt- und Steuerungsräumen, die über PROFIBUS kommunizieren, die Komplexität.

Weitere Anforderungen ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben: Verwendet werden müssen halogenfreie Kabel mit der Brandschutzklassifizierung CPR Dca-s2,d2,a2. All diese Faktoren verlangen eine präzise Planung und eine elektrische Infrastruktur, die auch unter anspruchsvollen EMV-Bedingungen zuverlässig funktioniert.

72 Kilometer Verbindungstechnik gegen Störungen

Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, setzt Moss Elektro auf ein umfassendes Portfolio von Verbindungslösungen von LAPP.

„Als wir von Moss Elektro die Anfrage nach einem EMV-Kabel für größere Leitungslängen erhielten, das neben hoher elektromagnetischer Verträglichkeit noch weitere spezifische Anforderungen erfüllen sollte, fiel mir ein, dass LAPP gerade ein Servokabel auf Basis der neuen, patentierten zeroCM®-Technologie auf den Markt gebracht hatte“, erklärt Lars Nilsen, Technical Manager von LAPP Norwegen. „Die Idee, dieses Kabel weiterzuentwickeln und zugleich die zusätzlichen Anforderungen des Kunden zu erfüllen, war sehr reizvoll. Deshalb haben wir schnell unsere Kollegen in Stuttgart eingebunden und gemeinsam mit dem Kunden mögliche Lösungswege diskutiert.“

Im Mittelpunkt der Lösung steht das speziell für dieses Projekt entwickelte ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM. Das Kabel wurde für hohe EMV-Anforderungen und lange Leitungslängen ausgelegt und verfügt zusätzlich über ein Adernpaar zur Thermistorüberwachung der Motoren. Rund neun Kilometer dieses Kabels werden in der Anlage eingesetzt.

Die integrierte zeroCM®-Technologie basiert auf einem patentierten Kabeldesign mit spezieller Verseiltechnik. Drei symmetrisch angeordnete Phasenleiter befinden sich im Inneren des Kabels und werden von einem entgegengesetzt verseilten Erdungsleiter umgeben. Diese Konstruktion erzeugt eine nahezu vollständige elektrische Symmetrie und reduziert sowohl magnetische als auch kapazitive Kopplungen deutlich. Dadurch lassen sich unerwünschte Leck- und Common-Mode-Ströme an Umrichterausgängen und benachbarten Übertragungswegen, beispielsweise Datenleitungen, um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Das Ergebnis sind eine deutlich verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit und eine höhere Betriebssicherheit. Darüber hinaus ermöglicht das Kabel auf der Lastseite eine Verdopplung der installierbaren Leitungslänge ohne zusätzliche Filter und steigert die Effizienz kompletter Antriebssysteme um bis zu vier Prozent.

Ergänzt wird die Lösung durch bewährte Energie- und Datenleitungen wie ÖLFLEX® CLASSIC 130 H und 135 CH sowie Kommunikationslösungen der Reihen ETHERLINE® und UNITRONIC® PB. Gemeinsam bilden sie mit insgesamt rund 72 Kilometern verlegter Leitung das Rückgrat der elektrischen Infrastruktur. Rund 400 SKINTOP® MS-M BRUSH EMC-Kabelverschraubungen sorgen an Motoranschlusskästen und Schaltschränken für eine 360-Grad-Schirmanbindung. Die niederohmige Schirmkontaktierung ermöglicht die wirksame Ableitung hochfrequenter Störströme und schafft damit eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle Inbetriebnahme und einen wartungsfreundlichen Betrieb über Jahrzehnte hinweg.

Torgeir Thorud, Senior Electrical Engineer bei Moss Elektro, sagt: „Für uns war entscheidend, eine Lösung zu finden, die die hohen EMV-Anforderungen zuverlässig erfüllt. Gleichzeitig wollten wir einen Partner, der ein breites Portfolio aus einer Hand bietet und genügend Flexibilität für projektspezifische Anpassungen mitbringt. Diese Kombination gab letztlich den Ausschlag für LAPP. Besonders wertvoll war die Möglichkeit, eine auf unsere Anforderungen zugeschnittene Version der zeroCM®-Technologie umzusetzen.“

Kristoffer Pettersen ergänzt: „Moss Elektro versteht sich als weit mehr als ein klassischer Elektroinstallateur. Wir möchten neue Technologien vorantreiben und die Zukunft aktiv gestalten. Deshalb haben wir das Potenzial von zeroCM® sofort erkannt.“

In der Kabeltrasse werden ÖLFLEX® CLASSIC 130 Leitungen (grau), ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM-Leitungen (schwarz) und Druckluftschläuche (blau) getrennt geführt. Die räumliche Trennung der Motorleitungen von anderen Systemen minimiert potenzielle EMV-Einflüsse und verbessert die Übertragungssicherheit.

Gemeinsame Entwicklung über Ländergrenzen hinweg

Hinter der Umsetzung steht ein eng abgestimmter Entwicklungsprozess. Teams von LAPP aus Deutschland, Norwegen und Italien arbeiteten gemeinsam mit Moss Elektro daran, die geeigneten Verbindungslösungen auszuwählen und mit dem ÖLFLEX® SERVO 718 CH zeroCM ein neues Kabel zu entwickeln, das sowohl die technischen Anforderungen als auch die Brandschutzvorgaben gemäß CPR erfüllt.

Innerhalb von weniger als sechs Monaten entstand aus einer Projektanforderung ein marktreifes Produkt, einschließlich Konstruktion, umfangreicher Brandtests und Produktionsfreigabe. Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichte zudem schnelle und flexible Anpassungen während des Projektverlaufs.

Für den Betreiber stand dabei die Betriebssicherheit an erster Stelle. Ronnie Bellmann, Lead Electrical Engineering bei FREVAR, erklärt: „Mit FARA schaffen wir eine Anlage, die nicht nur heutigen Anforderungen gerecht wird, sondern auch langfristig auf künftig strengere Umweltauflagen vorbereitet ist. Diese technisch robuste und zukunftssichere Lösung wurde erst durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Projektpartner möglich.“

Auch bei LAPP gilt das Projekt als Paradebeispiel für erfolgreiche internationale Zusammenarbeit. Stefan Hilsenbeck, Head of Advanced Technology Development bei LAPP, betont: „Das FARA-Projekt hat gezeigt, wie wichtig die enge Abstimmung zwischen Kunden und Verbindungsspezialisten ist. Nur so lassen sich komplexe Anforderungen etwa in den Bereichen EMV, Normen oder Kabeldesign effizient lösen. Umso mehr freut es uns, dass wir gemeinsam eine Lösung realisieren konnten, die sich bereits im Projekt bewährt hat und künftig auch als Standard für weitere Anwendungen zur Verfügung steht.“

Mit hoher Reinigungsleistung, energiepositivem Betrieb und einer EMV-optimierten Infrastruktur setzt FARA neue Maßstäbe für moderne Kläranlagen und zeigt, wie sich Umweltziele und industrielle Anforderungen erfolgreich miteinander verbinden lassen.

Lars Nilsen (LAPP), Sander Ullen (LAPP), Stefan Hilsenbeck (LAPP), Kristoffer Pettersen (Moss Elektro) & Torgeir Thorud (Moss Elektro) haben gemeinsam an der Lösung für FARA gearbeitet.