LAPP
Die anschlussfertigen Servo-Leitungen werden direkt in die Maschinen integriert und unterstützen einen effizienten Montage- und Inbetriebnahmeprozess.

Die Erwartungen der Kunden an moderne Produktionsanlagen sind hoch. Gefordert sind eine maximale Auslastung und ein störungsfreier Betrieb über viele Jahre. Für Fill beginnt die Erfüllung dieser Anforderungen bereits bei der Auswahl der eingesetzten Komponenten. Das Unternehmen verfolgt konsequent das Prinzip, nur mit Partnern zusammenzuarbeiten, deren Qualitätsanspruch den eigenen Maßstäben entspricht. Dies war einer der Gründe, sich bei der Servo-Verkabelung für die konfektionierten Lösungen von LAPP Harnessing Solutions zu entscheiden. LAPP zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Kabel- und Verbindungstechnologie und unterstützt Kunden mit Leitungs-, Konfektions- und Systemlösungen für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.

 

Konformität als Grundlage erfolgreicher Projekte

Die Zusammenarbeit zwischen Fill und LAPP Austria besteht bereits seit vielen Jahren. Einen wichtigen Impuls für die weitere Intensivierung der Partnerschaft lieferte ein Austausch auf der SMART Automation Messe. Im Gespräch über aktuelle Herausforderungen im Maschinenbau entstand die Idee, OEM-konforme Servo-Leitungen als standardisierte Lösung für umfangreiche Maschinenprojekte einzusetzen.

Konfektionierte ÖLFLEX® CONNECT SERVO Leitungen von LAPP sorgen in den Anlagen von Fill für reproduzierbare Qualität und hohe Prozesssicherheit.
Für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt: Die vorkonfektionierten Servo-Leitungen von LAPP überzeugen durch gleichbleibende Qualität und hohe Zuverlässigkeit.

Von Beginn an stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich die technischen Anforderungen mit einer effizienten Projektabwicklung verbinden lassen. Die eingesetzten Leitungen mussten den jeweiligen Vorgaben entsprechen und gleichzeitig den Ansprüchen der Maschinen- und Anlagenkonzepte gerecht werden. „Gerade bei komplexen Antriebssystemen sind OEM-konforme Kabelkonfektionen ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und die reibungslose Integration in bestehende Systeme,“ erklärt Johannes Greifeneder, Strategischer Einkauf bei der Fill Gesellschaft m.b.H.

Für Fill war hier besonders eine schnelle Klärung der technischen Rahmenbedingungen von Bedeutung. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten von LAPP konnten diese zeitnah bewertet und umgesetzt werden. Die enge Abstimmung sowie die schnelle Angebotserstellung ermöglichten es zudem, die Lösungen ohne Verzögerungen in laufende Projekte zu integrieren. „LAPP konnte uns sowohl die geforderte Ausführung als auch eine durchgängig hohe Qualität liefern. Beides zählte für uns zu den entscheidenden Auswahlkriterien“, so Herr Greifeneder weiter.

 

Anschlussfertige Lösungen für eine effiziente Fertigung

Grundlage jeder Konfektion sind die von Fill definierten Spezifikationen. Leitungstyp, Steckverbinder, Länge sowie weitere technische Anforderungen werden exakt festgelegt und anschließend gemäß diesen Vorgaben gefertigt. So entstehen Lösungen, die passgenau auf die Anwendung abgestimmt sind und direkt in die jeweiligen Maschinen integriert werden können.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der standardisierten Fertigung und Qualitätssicherung. „Jede einzelne Konfektion wird vor der Auslieferung umfassend elektrisch geprüft“, erläutert Enrico Schön, Sales Director bei LAPP Austria. „Die anschlussfertigen Lösungen haben sich in zahlreichen Projekten bewährt und sind heute fester Bestandteil der Wertschöpfungskette bei Fill“, so Enrico Schön weiter.

 

Weniger Aufwand in der Montage, mehr Sicherheit im Betrieb

Besonders deutlich wird der Nutzen der vorinstallierten Leitungen während der Maschinenmontage. So sind bei einer Eigenkonfektionierung zahlreiche einzelne Arbeitsschritte erforderlich, wohingegen eine anschlussfertige Leitung direkt installiert werden kann. Hier entfallen Arbeiten, wie das Abisolieren der Leitungen, das Crimpen von Kontakten, das Pressen von Verbindungen oder die Montage von Steckverbindern.

„Durch die vorkonfektionierten Leitungen reduzieren wir den Montageaufwand und damit mögliche Fehlerquellen. Gleichzeitig gewinnen wir zusätzliche Sicherheit bei Inbetriebnahme und im Betrieb, was einen reibungslosen Installationsprozess unterstützt“, erklärt Ing. Daniel Schmid, Teamleiter Elektrotechnik Konstruktion bei Fill.

Daniel Schmid, Teamleiter Elektrotechnik Konstruktion bei der Fill Gesellschaft m.b.H.
Johannes Greifeneder, Strategischer Einkauf bei der Fill Gesellschaft m.b.H.

 

Zuverlässige Verbindungstechnik für anspruchsvolle Anwendungen

Die Einsatzbedingungen der Maschinen sind häufig herausfordernd. Dynamische Schleppkettenanwendungen, Robotersysteme, vibrationsbelastete Bereiche oder raue Industrieumgebungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzte Verbindungstechnik.

Unter solchen Bedingungen kommt es auf eine verlässliche und reproduzierbare Performance an. Anschlussfertige Servo-Leitungen bieten hier den Vorteil, dass sowohl die Produkteigenschaften als auch die Verarbeitungsqualität konsistent sichergestellt werden können.

Auch bei sensiblen Signalübertragungen, beispielsweise in Feldbus-, Geber- oder Messsystemen, spielt die Leistungsfähigkeit der Verbindungstechnik eine wichtige Rolle. Diese Anwendungen sind deutlich störanfälliger als die reine Energieübertragung und erfordern eine hohe Signalintegrität. Bereits kleine Übertragungsfehler können hier die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit einer Anlage beeinträchtigen. Standardisierte und geprüfte Kabelkonfektionen tragen deshalb maßgeblich zu einem stabilen und störungsarmen Betrieb bei.

 

Mehr Planungssicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Vorteile der vorkonfektionierten Lösungen enden nicht bei der Montage. Auch in den vorgelagerten Prozessen ergeben sich zusätzliche Effizienzpotenziale.

„Da die Konfektionierung durch LAPP erfolgt, entfällt für uns die Bevorratung zahlreicher Einzelkomponenten wie Crimpkontakte, Steckergehäuse oder spezieller Werkzeuge. Das vereinfacht sowohl die Materialwirtschaft als auch die Projektplanung“, so Herr Schmid. Darüber hinaus vereinfacht die Auslagerung der Konfektionierung interne Abläufe und reduziert den organisatorischen Aufwand. Hinzu kommen Vorteile bei Service, Inbetriebnahme und Wartung. Da Herstellfehler weitgehend ausgeschlossen werden können, rücken Kabel und Steckverbinder bei der Fehlersuche meist gar nicht erst in den Fokus. Das beschleunigt Diagnoseprozesse und reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme und Wartung.

Für Unternehmen wie Fill bedeutet dies mehr Planungssicherheit über die gesamte Projektlaufzeit hinweg. Gleichzeitig lassen sich Termine zuverlässiger einhalten und Ressourcen effizienter einsetzen. Das Ergebnis sind leistungsfähige Maschinen und Anlagen, die weltweit zuverlässig im Einsatz sind und den hohen Ansprüchen von Fill gerecht werden.

Enrico Schön, Sales Director LAPP Austria