LAPP
Nach zweijähriger Entwicklungszeit eines Wasserstoff-Range-Extenders für das „Dahu“ erreichte Swiss Solar Boat im April 2024 einen Meilenstein: die erste Überquerung des Genfer Sees von Lausanne nach Evian mit einem wasserstoffbetriebenen Foiler. ©Foto: Swiss Solar Boat

Die Mobilität auf dem Wasser gewinnt stetig an Bedeutung – ob im Tourismus, Freizeitsport oder als Transportalternative zur Straße. Doch wie kann eine umweltfreundliche Zukunft auf den Wasserstraßen aussehen? Das Projekt Swiss Solar Boat (SSB)-Projekt der EPFL MAKE – einer Initiative der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) – liefert dazu eine Antwort. Dank des Engagements von 75 Studierenden der EPFL wird die Vision einer emissionsärmeren Mobilität auf dem Wasser greifbar. Sie entwickelten den Renewable Energy Foiler (REF), ein Hybridboot mit Solar- und Wasserstoffantrieb, und zeigen eindrucksvoll, wie Ingenieurskunst und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können, um neue Möglichkeiten in der maritimen Technologie zu schaffen.

Meilensteine: Von Dahu zum Renewable Energy Foiler (REF)

Die Geschichte von Swiss Solar Boat (SSB)-Projekts ist geprägt von technologischen Meilensteinen. Ein besonders herausragendes Projekt ist dabei Dahu, die weltweit erste Foiling-Proa. Dieses einzigartige Boot wird mithilfe von Foils – speziellen Unterwasserflügeln – über die Wasseroberfläche gehoben, wodurch der Wasserwiderstand erheblich reduziert wird.

Dahu gewann im Jahr 2021 einen Ökodesign-Preis bei der Monaco Energy Boat Challenge und sicherte sich 2022 den ersten Platz im Meisterschaftsrennen. Im Jahr 2024 bewies das Team die Praxistauglichkeit der Technologie, als Dahu den Genfer See von Lausanne nach Évian überquerte. Dabei demonstrierte das Boot das große Potenzial von Wasserstoff als emissionsfreier Energiequelle für den Schiffsantrieb. Dieser Erfolg bildete die Grundlage für das nächste Projekt von SSB – den Renewable Energy Foiler (REF).

Konsequent weiterentwickelt: Renewable Energy Foiler

Der REF ist eine technologische Weiterentwicklung von Dahu. Bei diesem Dreipersonenboot wird der Wasserstoffantrieb durch Solarenergie ergänzt, was zu einem hocheffizienten Hybridantrieb in Bezug auf Geschwindigkeit und Reichweite führt. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten (65 km/h) und einer Reichweite von 160 bis 250 Kilometern setzt das Boot neue Maßstäbe in der maritimen Mobilität.

Seit Sommer 2024 befindet sich der REF im Bau und tritt nun in die entscheidende Phase der elektronischen Integration ein. Das Ziel des Projekts ist klar: Im Frühjahr soll der REF vor der atemberaubenden Kulisse der Schweizer Alpen über den See gleiten und bei der Monaco Energy Boat Challenge 2026 auf einer internationalen Bühne präsentieren werden.

Das ultimative Ziel: den Renewable Energy Foiler (REF) zum Leben zu erwecken und vor der malerischen Kulisse der Alpen foilen zu sehen und die Schweizer Innovationskraft bei der Monaco Energy Boat Challenge 2026 auf der internationalen Bühne zu präsentieren. ©Swiss Solar Boat

Gelöste Herausforderungen

Eine der zentralen Herausforderungen bei der Entwicklung des Swiss Solar Boat bestand in der Auswahl eines geeigneten CAN-Kommunikationskabels, das den hohen technischen Anforderungen des Projekts entsprach. Das Kabel musste nicht nur über 2 oder 4 Adern verfügen und gut gegen Störsignale abgeschirmt sein, sondern auch einen ausreichend dünnen Außendurchmesser aufweisen, um problemlos in die Kabelverbinder des Bootes zu passen. Diese speziellen Anforderungen schränkten die Auswahlmöglichkeiten erheblich ein. Mit der Unterstützung der Expert:innen der LAPP SWISS AG konnte jedoch eine passende Lösung gefunden werden und LAPP lieferte eines der wenigen Kabel, die alle technischen Kriterien erfüllten.

Neben den CAN-Kommunikationskabeln kamen weitere Produkte von LAPP zum Einsatz. Kabelverschraubungen in verschiedenen Größen wurden verwendet, um die Kabel sicher durch die Abteilwände des Bootes zu führen und gleichzeitig eine wasserdichte Trennung zu gewährleisten – ein wesentliches Feature, um die empfindliche Elektronik vor äußeren Einflüssen zu schützen. Darüber hinaus spielten Kabelschuhe eine wichtige Rolle, indem sie die stromintensiven Komponenten des Bootes zuverlässig mit dem elektrischen System verbanden. Dank einer zuverlässigen und schnellen Lieferung der benötigen Komponenten, konnte das Projekt zügig ohne nennenswerten Zeitverlust umgesetzt werden.

 

Die wachsende Bedeutung der Mobilität auf dem Wasser trifft im Swiss Solar Boat Projekt der EPFL MAKE auf eine konkrete Vision, bei der 75 Studierende zeigen, wie eine emissionsärmere Zukunft auf den Wasserstraßen Realität werden kann. ©Swiss Solar Boat

Zusammenarbeit mit starken Partnern: Ein Schlüssel zum Erfolg

Das Swiss Solar Boat-Projekt profitierte von der Unterstützung durch Partner wie LAPP, die durch die Bereitstellung zentraler Komponenten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebs und der Effizienz des Projekts leisteten.

Das Swiss Solar Boat ist jedoch mehr als nur ein technisches Vorhaben – es ist eine Vision, die von einem Team engagierter Studierenden mit Kreativität und technischer Expertise vorangetrieben wird. Durch partnerschaftliche Kooperation mit Industrieunternehmen hat das Projekt bewiesen, dass innovative Ideen und die passenden technischen Komponenten die Grenzen des Möglichen erweitern können. Die Kombination aus technologischen Entwicklungen wie Foils, Wasserstoffantrieb und nachhaltiger Konstruktion sowie die internationale Präsentation auf der Monaco Energy Boat Challenge machen das Swiss Solar Boat zu einem Vorbild für die zukünftige Entwicklung im maritimen Sektor – und lassen auf weitere spannende Projekte hoffen.