Seine Anfänge liegen weit zurück: Schon vor 10.000 Jahren nutzten unser Vorfahr:innen Kalkmörtel als Bindemittel für ihre Bauwerke und bereits die Ägypter:innen verwendeten gebrannten Kalk beim Bau ihrer Pyramiden. Erste Aufzeichnungen über Beton, wie wir ihn heute kennen, führen ins 18. Jahrhundert zurück. Heute ist der graue Baustoff aus unserem Straßen-, Landschafts- und Gartenbau nicht mehr wegzudenken: Betonwaren kommen seit vielen Jahrzehnten in allen Formen und Größen zum Einsatz bei Hausumrundungen oder privaten Terrassen und Gärten, aber auch im öffentlichen Bereich für Parks, Plätze, Geh- und Radwege oder Parkplätze. Einer der führenden Hersteller:innen von Betonfertigteilen sowohl für den privaten als auch den öffentlichen Bereich in Tschechien ist die Firma Presbeton. Das tschechische Unternehmen wurde 1994 gegründet, ist bereits seit langem Kunde von LAPP und arbeitet fortlaufend an innovativen Produkten und Produktionsverfahren. Über die Jahre hinweg ist Presbeton zu einem der größten und angesehensten Produzent:innen in seiner Branche angewachsen. Dabei verlässt sich das Unternehmen auf zuverlässige und langjährige Zulieferer:innen wie LAPP. Am Weltmarktführer für integrierte Lösungen und Markenprodukte im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie schätzt Presbeton vor allem die hohe technische Kompetenz, die gute Beziehung zum Großhandelslieferanten SONEPAR, von dem Presbeton die Waren bezieht, sowie das an die Umwelt angepasstes Spezialdesign vieler LAPP Produkte.
Mit Expert:innenwissen zur Lösung
Gerade in der anspruchsvollen Umgebung von Presbeton sind LAPP Expert:innenwissen und Erfahrung Gold wert: Der tschechische Betonspezialist plante, sein in die Jahre gekommenes Kabelwagensystem in der Fertigung durch ein Schleppkettensystem von LAPP zu ersetzen. Das Transportsystem dient in der Fertigung von Presbeton zur Beförderung der Materialien, die bei der Produktion verwendet werden. Häufige Stillstände, verursacht durch blockierte Führungsräder der alten Lösung, sorgten beim Hersteller jedoch für Ärger. Nach dem Anhalten des Lastwagens riss dann zudem oft die damit verbundene Sicherheitskette, sodass der festsitzende Wagen am Kabel zog und sie übermäßig belastete. Ärgerliche Zwischenfälle, die zu Produktionsausfällen führten. Eine weitere, große Herausforderung für die LAPP Expert:innen: eine hohe Luftfeuchtigkeit und gelöster Zementstaub in der Produktion von Presbeton, denn dort verdunstet konstant Wasser aus den Betonprodukten.
„Nachdem wir alle Details mit dem Kunden besprochen hatten, schlugen wir eine Lösung mit einer Führungsrinne aus Edelstahl mit einer gleitenden Kunststoffkette für einen längeren Verfahrweg vor. Diese Kombination gewährleistet einen langfristigen und störungsfreien Betrieb in einem so anspruchsvollen industriellen Umfeld“, berichtet Pavel Vlček, Produktmanager bei LAPP Tschechien. Um die optimale Lösung für den langjährigen Kunden zu finden, besuchte ein Vertriebsmitarbeiter von LAPP gemeinsam mit einem Vertreter von SONEPAR die Installation bei Presbeton vor Ort. Gemeinsam prüften die Spezialisten dann die Bedingungen, unter denen die Schleppkette funktionieren sollte. Auch während der Installation betreuten beide Vertreter den Kunden. Die finale Lösung konnte das Team in nur drei Wochen ausarbeiten.
Maßgeschneiderte Lösung für raue Umgebung
Für die Innenverkabelung wählten das Team eine Nylonkette (326SSU161250D) mit einer Innenbreite von 161 mm und einem Biegeradius von R = 250 mm, die für die Gleitanwendung geeignet ist. Für einen längeren Verfahrweg und eine bessere Stabilität wurde eine Kette mit einem Quersteg in jedem Glied ausgestattet (hierfür steht der Buchstabe ‚D‘ in der Kettenbezeichung). Standardmäßig wird diese mit einem Quersteg in jedem zweiten Kettenglied geliefert. Die in der Schleppkette enthaltenen Leitungen sind allesamt speziell auf die anspruchsvolle Umgebung bei Presbeton ausgelegt. Auf Empfehlung der LAPP Spezialist:innen sind die hochflexiblen Energieleitungen für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP und die ÖLFLEX® FD 855 CP enthalten. Ergänzt werden beide Leitungen darüber hinaus durch die ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP, einer geschirmten Leitung für Drehgeber, die sich für den Einsatz in Energieketten mit hoher Dynamik und anspruchsvollen Bedingungen eignet, sowie durch die ÖLFLEX® ROBUST FD, einer halogenfreien Anschluss- und Steuerleitung für den Einsatz in der Energiekette, ebenfalls für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.
Seitdem die neue Schleppkettenlösung das alte Kabelwagensystem vor rund einem dreiviertel Jahr ersetzt hat, arbeitet die Konstruktion störungsfrei. So kann Presbeton das Qualitätsversprechen an die eigenen Kund:innen erfüllen. Für die Wartung der Anlage liefert LAPP weiterhin Kabel und Steckverbinder an das tschechische Unternehmen.