Mit 68.000 Quadratmetern Grundstücksfläche und einer Lagerfläche von 42.000 Quadratmetern im Außen- und Innenbereich, bietet allein der Neubau mit rund 15.000 Quadratmetern, verglichen zum vorherigen Standort, die vierfache Lagerkapazität – und es gibt noch Platz für weiteres Wachstum: Insgesamt können dort bis zu 60.000 Kabeltrommeln mit Querschnitten zwischen 40 und 280 Zentimetern gelagert werden. Und auch die Zahl der Mitarbeitenden ist seit dem Umzug von 110 auf 173 deutlich gestiegen.
„Bei der Ausgestaltung des Standorts haben wir stark auf das Thema Nachhaltigkeit geachtet“, erklärt Andreas Gesse, Leiter des Logistikzentrums Hannover. „So konnte durch eine neue Verpackungsanlage der Gasverbrauch um rund 50 Prozent reduziert werden und auch bei der Schutzfolie, die die Kabeltrommeln ummantelt, konnten wir 30 Prozent einsparen. Bei bestimmten Kabeltrommeln wird sogar ganz auf Folie verzichtet und stattdessen mit einem Gurt gebändert“, so Gesse weiter.
Eine wichtige Rolle spielt auch das Recycling: Durch den Einsatz einer speziellen Holzpresse werden alte Kabeltrommeln geschreddert und von einem regionalen Unternehmen wieder so aufbereitet, dass neue Kabeltrommeln daraus gefertigt werden können. Durch diesen Recyclingzyklus spart LAPP ein vierfaches seiner Holzentsorgung. Auch alle Pappabfälle werden nicht einfach entsorgt, sondern als Füllmaterial für Verpackungen wiederverwertet.
Energieeffizient und insektenfreundlich
Um den Standort so energieeffizient wie möglich zu gestalten, ist die gesamte Staplerflotte auf Elektroantrieb umgestellt. Jeder einzelne Regalgang ist mit Bewegungsmeldern ausgestattet, sodass kein Strom verschwendet wird. Darüber hinaus ersetzen Mähroboter zur Grünflächenpflege konservative Verbrennertechnologien,ein Viertel der Außenanlage ist als Blumenwiese für Insekten angelegt.
Der Standort Hannover ist für LAPP flächenmäßig der größte Logistikstandort in Deutschland und die logistische Drehscheibe für alle Kund:innen im Norden Deutschlands, in Benelux, Skandinavien und Großbritannien. Er ist aber auch ein Zentrum für nachhaltige Produkte. So werden dort alle Photovoltaik- und Glasfaserleitungen sowie Leitungen für große Windkraftanlagen gelagert.
Weitere Standorte in Ludwigsburg und Polen
Neben dem Standort Hannover betreibt LAPP drei weitere Logistikzentren: Eines am Firmenstammsitz in Stuttgart und ein weiteres im benachbarten Ludwigsburg, von wo aus Südeuropa und die Türkei beliefert werden. Vom dritten Zentrum in Polen aus werden Länder in Osteuropa mit Ware versorgt „Mit dem neuen Standort in Hannover können wir unsere Prozesse auf die Zukunft ausrichten und unsere Angebote für unsere Kunden weiter verbessern“, so Thomas Vasterling, Executive Vice President der U.I. Lapp GmbH.