Mit dem renommierten Preis des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) werden VDMA-Mitglieder gewürdigt, die Energieeffizienzmaßnahmen und nachhaltige Fertigungsprozesse etabliert haben. Die Jury besteht in jedem Jahr aus Industrievertreter:innen, Wissenschaftler:innen, Geschäftsführer:innen sowie Expert:innen auf dem Gebiet und Nachhaltigkeit. Die Mitglieder der Jury würdigten die herausragenden Leistungen der indischen LAPP Gesellschaft auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Energieeinsparung in der Produktion.
LAPP Indien sticht beim Thema Nachhaltigkeit bereits seit einigen Jahren auch innerhalb der Lapp Gruppe als Pionierin hervor. Veena Shankar weiß warum: „Gerade in Indien, einem Land mit einer so großen Bevölkerung, ist Nachhaltigkeit für das Zusammenleben unglaublich wichtig.“ Als Assistant General Managerin Quality Assurance steht sie maßgeblich hinter den Initiativen, Projekten und der nachhaltigen Ausrichtung ihrer Landesgesellschaft. „Es liegt gerade im Industriebereich in der unternehmerischen Verantwortung Nachhaltigkeit zu priorisieren und unsere Mutter Erde zu schützen.“

Nachhaltigkeit ist fest in der DNA von LAPP verankert
Die Lapp Gruppe hat sich mit der Strategie 2027 ambitionierte Ziele gesteckt und das Thema Nachhaltigkeit zum essenziellen Bestandteil aller Überlegungen in den verschiedenen Unternehmensbereichen gemacht. „Wir sind davon überzeugt, dass wir als Unternehmen mit gutem Beispiel voranschreiten müssen. Und das tun wir. Wirtschaftlicher Erfolg ist immer auch mit der Verantwortung für unseren Lebensraum verbunden“, erklärt Matthias Lapp, CEO der Lapp Holding SE. LAPP steht vor der Herausforderung, künftig zahlreiche neue gesetzliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen zu müssen. Dazu gehört beispielsweise eine ausführliche Nachhaltigkeitsberichterstattung, für die eine neue Software zur Datensammlung und -auswertung eingeführt wird. Parallel dazu arbeiten an den unterschiedlichsten Stellen im Unternehmen Projektteams, die sich um Themen wie Materialeffizienz, Recycling, nachhaltigen Kupfereinkauf (Green Copper) oder die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks unserer Produkte kümmern. „Bei LAPP haben umweltschonendes Wirtschaften und der verantwortungsvolle Umgang mit allen natürlichen Ressourcen einen hohen Stellenwert. Unsere globale Vision ist es, nachfolgenden Generationen einen gesunden Planeten zu hinterlassen.“, fasst Nachhaltigkeitsmanagerin Maria Dobritzsch zusammen.
LAPP Indien ist Nachhaltigkeits-pionierin
Bei LAPP Indien sind diese Ansätze bereits weit vorangeschritten: Die asiatische Landesgesellschaft verfügt seit vielen Jahren über nachhaltige Fertigungsprozesse. Die Produktionsstätten in Bengaluru und Bhopal arbeiten kontinuierlich daran, Energie einzusparen und den Einsatz erneuerbarer Energien auszubauen. In beiden Werken sind Photovoltaikanlagen installiert, sodass über 87% des Stromverbrauchs in Bengaluru und 50% in Bhopal aus grüner Energie stammen. Mit der steigenden Population ist es absehbar, dass die Nachfrage nach Elektrizität in Indien in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen wird. Somit wird auch die Gewinnung erneuerbarer Energien immer wichtiger werden.
Neben sauberer und grüner Energie haben die indischen Kolleg:innen zudem eine Kläranlage installiert. Mit ihrer Hilfe kann Wasser aufbereitet werden. Das aufbereitete Wasser wird dann für die Gartenarbeit verwendet. Monatlich können dann bis zu 250.000 l Wasser eingespart werden. „Wo immer es möglich ist, werden bei uns Rohstoffe wiederverwendet. Zum Beispiel recyclen wir Holz- und Sperrholzspulen. Mit Digitalisierungsinitiativen reduzieren wir darüber hinaus unseren Papierverbrauch“, so Veena Shankar. Ein konstantes Monitoring hilft dem Team von LAPP Indien darüber hinaus, den Verbrauch von Energie oder Wasser zu tracken und bei Bedarf Maßnahmen abzuleiten.
Besonders wichtig, um dem Thema Nachhaltigkeit in einer Organisation auf allen Ebenen überhaupt gerecht zu werden ist es, alle Mitarbeitenden an Bord zu holen. „Wir schulen unsere Kolleg:innen daher regelmäßig im Umweltmanagement im Sinne der Norm ISO 14001 sowie generell zum Thema Nachhaltigkeit, um Aufmerksamkeit für das Thema zu erregen und alle Kolleg:innen zu innovativem Denken zu ermutigen. Jeder soll Teil unserer nachhaltigen Reise sein“, so Shankar. Umso größer fiel dann in der Landesgesellschaft auch die Freude über die Auszeichnung aus: „Für das Team war der Preis vor allem so besonders, weil die Bemühungen erstmals von einem so großen Personenkreis wahrgenommen wurden!“, freut sich Veena Shankar. Auch in Zukunft wird LAPP Indien daran arbeiten, nachhaltiges Denken in allen Unternehmensbereichen voranzutreiben.