Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wächst weltweit der Bedarf an leistungsfähigen Batteriespeichersystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS). Sie gleichen Schwankungen bei der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie aus, stabilisieren Stromnetze und schaffen die Voraussetzung für eine flexible und zuverlässige Energieversorgung. In modernen Containern arbeiten Hauptstrom, Daten und Brandschutz auf engstem Raum oft unter hohen Temperaturen und in feuchter Betriebsumgebung zusammen. Hochvolt-Leiter und Datenleitungen müssen zuverlässig nebeneinander funktionieren, mechanischen Belastungen standhalten und über lange Zeit konstante Signalqualität liefern.
Vor dieser Herausforderung stand auch ein weltweit führender Hersteller von Batteriespeichersystemen mit Sitz in Korea. Für ein groß angelegtes BESS-Projekt suchte das Unternehmen nach leistungsfähigen und zuverlässigen Verbindungslösungen für unterschiedliche Anwendungen innerhalb der Speicherarchitektur. Gefordert waren robuste Produkte für Energie- und Datenübertragung ebenso wie umfassende technische Unterstützung bei Planung und Umsetzung. Hier kam LAPP, als Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, ins Spiel.
Komplexität auf engstem Raum
Der Anwender benötigte eine durchgängige Verbindungstechnologie für unterschiedliche Bereiche innerhalb seiner BESS-Plattform. Neben der Hauptenergieübertragung mussten auch Hilfsstromversorgung, interne Verdrahtung, Signal- und BUS-Kommunikation sowie Industrial-Ethernet-Anwendungen zuverlässig unterstützt werden. Darüber hinaus kamen Brandschutzkabel und Kabelbäume für die Integration der Systeme zum Einsatz. Die Herausforderung bestand darin, diese unterschiedlichen Anforderungen in einer durchgängigen und zuverlässigen Infrastruktur zusammenzuführen.
Erschwert wurde das Projekt zusätzlich durch anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Die verwendeten Komponenten mussten auch bei hohen Umgebungstemperaturen und in feuchten Betriebsumgebungen zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig verlangte der Anwender eine hohe Flexibilität der Leitungen, um die Installation innerhalb der Systeme zu vereinfachen. Da moderne Batteriespeichersysteme auf eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Sensoren, Steuerungen und Managementsystemen angewiesen sind, musste auch die Signal- und Datenqualität dauerhaft hoch bleiben.
Neben den technischen Anforderungen spielte auch der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Der Kunde erwartete eine schnelle Umsetzung des Projekts und enge technische Begleitung während der Qualifizierung und Integration. Gesucht war daher statt eines reinen Lieferanten von einzelnen Komponenten ein Partner, der die Anwendung versteht und für jeden Bereich des Batteriespeichersystems die geeignete Lösung mitbringt.
Verbindungslösungen für alle Ebenen des Batteriespeichers
Um die unterschiedlichen Anforderungen des Projekts zu erfüllen, entwickelte LAPP am Standort Korea gemeinsam mit dem Kunden ein individuell zugeschnittenes Verbindungskonzept. Ziel war es, die verschiedenen Bereiche des Batteriespeichersystems mit einer durchgängigen und zuverlässigen Konnektivitäts-Infrastruktur auszustatten.
Statt einzelner Komponenten verfolgte LAPP einen ganzheitlichen Ansatz und lieferte integrierte Lösungen, die in vielen Fällen konventionelle Kabelansätze ersetzten. Das ermöglichte höhere Standards bei Robustheit und Signalqualität, bei gleichzeitig reduzierter Komplexität und hoher Betriebs- und Ausfallsicherheit.
Diese Konzepttiefe entstand aus einer engen technischen Zusammenarbeit über den gesamten Projektverlauf. Bereits in der frühen Analysephase stimmte das technische Team von LAPP Korea Leitungen, Steckverbinder und Konfektionierungen exakt auf die Anforderungen jedes Bereichs ab. Während der anschließenden Qualifizierungs- und Integrationsphase blieb das Team im direkten Austausch mit dem Engineering des Kunden, wodurch sich Spezifikationen und Tests merklich beschleunigten.
Auch innerhalb von LAPP Korea arbeiteten Vertrieb, Technik und operative Bereiche eng zusammen: Rückfragen wurden direkt geklärt, Qualifizierungsschritte zügig bearbeitet. So ließ sich das Projekt schnell in die Integrationsphase überführen und der Zeitplan des Kunden einhalten.
Eine Blaupause für künftige Projekte
Der erfolgreiche Projektverlauf verdeutlicht, wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung der Verbindungstechnik in modernen Batteriespeichersystemen ist. Energieübertragung, Datenkommunikation und Sicherheitstechnik müssen zuverlässig zusammenspielen, damit BESS-Anlagen langfristig leistungsfähig und sicher betrieben werden können.
Möglich wurde das durch die Kombination aus anwendungsspezifischer Beratung, abgestimmten Produkten und technischer Unterstützung, mit der sich im Projekt selbst anspruchsvolle Anforderungen innerhalb moderner Speicherarchitekturen zuverlässig umsetzen ließen. Mit dem Wachstum des Markts wird die Bedeutung solcher Komplettlösungen weiter steigen, denn größere und komplexere Speichersysteme verlangen abgestimmte Konzepte statt einzelner Komponenten.
„Lösungsorientierte Angebote, die genau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind, bleiben der Schlüssel, um im ESS-Markt die Führung zu übernehmen“, unterstreicht Chenjie Gu, Industry Manager Battery Manufacutring bei LAPP. Denn wenn die Sonne sinkt und der Wind ruht, muss die Verbindungstechnik im Inneren stehen, damit Batteriespeicher einspringen können.