LAPP
Auf dem Bild sieht man das Gebäude von Fleximark AB in Schweden.
Fleximark AB in Schweden beliefert LAPP mit FLEXIMARK® Markierungssystemen

Verwaltung, Vertrieb, Produktion und das Lager befinden sich in Nyköping, rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Stockholm. Die Lage ist optimal: direkt an der Ostsee und dem schönen Hafengebiet im Zentrum von Nyköping ist der Standort für Besucher und Spediteure leicht erreichbar. Weiterer Vorteil: Fleximark AB ist direkt mit der schwedischen Landesgesellschaft von LAPP, der Miltronic AB verbunden.

Das Geschäftsmodell ist gesplittet. Schwedische Kunden können direkt bei Fleximark AB oder über Lapp Miltronic AB die gewünschten Markierungsprodukte kaufen. Die Exporte beschränken sich ausschließlich auf die Belieferung der Vertriebsgesellschaften von LAPP auf der ganzen Welt.
„Immer stärker werden aktuell kundenspezifische Beschriftungen und Kitting nachgefragt“, erklärt Johan Olofsson, Geschäftsführer von Fleximark AB. Und er ergänzt: „Wir arbeiten ständig daran, auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen. Dazu gehören das richtige Produktportfolio, Support, hohe Qualität und schnelle Lieferungen.“ Aktuell arbeitet Fleximark AB an der Entwicklung der LAPP Cloud und der firmeneigenen Markierungssystem-Software genannt FLEXIMARK® Software. „Dies folgt der klaren Strategie, Marktführer im Bereich des digitalen Markierungsmanagements zu werden. Markierungen waren ein sehr traditioneller Markt, aber Fleximark wandelt dies schnell in ein neues Geschäftsmodell um“, erklärt Johan Olofsson.

Auf dem Bild sieht man das Gebäude von Fleximark AB in Schweden von oben.
Fleximark AB in Schweden

Die wichtigsten Kunden in Schweden sind Installateure sowie Schaltschrank- und Maschinenbauer. Eine starke Nachfrage gibt es auch im Bereich der Telekommunikation. So entwickelten Fleximark AB und Lapp Miltronic AB für die zwei größten Telekommunikationsunternehmen in Schweden eine Lösung, die es den Installateuren ermöglichte, mit kompletten Etikettierungskits zu arbeiten. Dafür bekamen sie viel positives Feedback vom Endkunden sowie den Installateuren, die nun wissen, dass das Etikett bereits in der Materiallieferung enthalten ist. Das spart Zeit- und Versandkosten.

Weitere Beispiele: Im Zuge der Modernisierung einer Produktionslinie hat Fleximark AB für den schwedischen Stahlkonzern SSAB Borlänge alle Signalkabel mit FLEXIMARK® Kabellabel PUR 60×10 gekennzeichnet.

Das Bild zeigt Kabel mit FLEXIMARK® Kennzeichnungssysteme von LAPP.
FLEXIMARK® Kennzeichnungssysteme von LAPP: Flexible Beschriftungslösungen für Einzeladern, Kabel und Komponenten.

Auch die Firma Assemblin entschied sich, die gesamte Installation mit FLEXIMARK® Cablelabel PUR zu beschriften. Grund: Das Handling mit der FLEXIMARK® Software ist einfach und der benötigte Thermotransferdrucker Cab EOS5 wurde von Fleximark AB gleich mitgeliefert. Johan Olofsson: „Wir arbeiten daran, in Schweden Gesamtlieferant für die größeren Unternehmen im Bereich Produktkennzeichnung zu werden.“

Download Flyer Download Bedienungsanleitung

Videobild „FLEXIMARK® Cablelabel PUR“

Video: © Fleximark AB: FLEXIMARK® Cablelabel PUR